Identification d'appareils sans fil
Appareils configurés sans fil – 100 appareils
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Appareils applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x012C |
301 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
A/M/R IO/2DI D/H |
Adresse Modbus virtuelle du 1st nœud sans fil (1–245) |
|
0x012D |
302 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
A/M/R IO/2DI D/H |
Adresse Modbus virtuelle du 2nd nœud sans fil (1–245) |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0x018F |
400 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
A/M/R IO/2DI D/H |
Adresse Modbus virtuelle du 100th nœud sans fil (1–245) |
|
0x0190 |
401 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
A/M/R IO/2DI D/H |
ID produit du 1st appareil |
|
0x0191 |
402 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
A/M/R IO/2DI D/H |
ID produit du 2nd appareil |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0x01F3 |
500 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0xFFFF |
O |
03, 100-4 |
A/M/R IO/2DI D/H |
ID produit du 100th appareil |
Métadonnées d'appareil sans fil
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Appareils applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x01F4 |
501 |
2 |
R |
NA |
NA |
UINT32 |
NA |
0xFFFFFFFF |
O |
03, 100-4 |
A/M/R IO/2DI D/H |
Compteur de configurations. Incrémenté chaque fois que des données de configuration sont modifiées sur au moins un des appareils virtuels. |
|
0x01F6 |
503 |
10 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
A/M/R IO/2DI D/H |
Nom d'actif (20 caractères maximum) attribué par l'utilisateur au 1st appareil. Le nom doit être écrit du bit de poids fort (MSB) dans le bit de poids faible (LSB). |
|
0x0200 |
513 |
10 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
A/M/R IO/2DI D/H |
Nom d'actif (20 caractères maximum) attribué par l'utilisateur au 2nd appareil. Le nom doit être écrit du bit de poids fort (MSB) dans le bit de poids faible (LSB). |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0x05D4 |
1493 |
10 |
R |
NA |
NA |
ASCII |
NA |
0x00 |
O |
03, 100-4 |
A/M/R IO/2DI D/H |
Nom d'actif (20 caractères maximum) attribué par l'utilisateur au 100th appareil. Le nom doit être écrit du bit de poids fort (MSB) dans le bit de poids faible (LSB). |