DOCA0157ES-09

Identificación de los dispositivos inalámbricos

Dispositivos inalámbricos configurados: 100 dispositivos

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x012C

301

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Dirección servidor Modbus virtual del 1.st nodo inalámbrico (1-245)

0x012D

302

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Dirección servidor Modbus virtual del 2.nd nodo inalámbrico (1-245)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x018F

400

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Dirección servidor Modbus virtual del 100.th nodo inalámbrico (1-245)

0x0190

401

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

ID de producto del 1.st dispositivo 

0x0191

402

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

ID de producto del 2.nd dispositivo 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x01F3

500

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

Y

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

ID de producto del 100.th dispositivo 

Metadatos de los dispositivos inalámbricos

Dirección

Registro

No

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x01F4

501

2

R

NA

NA

UINT32

NA

0xFFFFFFFF

Y

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Contador de configuraciones.

Aumenta cada vez que se modifican los datos de configuración en uno de los dispositivos virtuales como mínimo

0x01F6

503

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Nombre de activo (20 caracteres como máximo) dado por el usuario al 1.st dispositivo. El nombre debe escribirse de MSB a LSB.

0x0200

513

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Nombre de activo (20 caracteres como máximo) dado por el usuario al 2.nd dispositivo. El nombre debe escribirse de MSB a LSB.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x05D4

1493

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

Y

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Nombre de activo (20 caracteres como máximo) dado por el usuario al 100.th dispositivo. El nombre debe escribirse de MSB a LSB.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?