Configuration du réseau sans fil avec les pages Web
Présentation
La configuration par défaut du réseau sans fil peut être modifiée pour des applications spéciales, telles que les centres de données et les applications de comptage à haute densité. Dans les applications de bâtiment standard, utilisez les paramètres par défaut.
Dans les applications à
haute densité, plusieurs milliers d'appareils de communication
sans fil cohabitent dans le même environnement. Il est donc nécessaire
de tenir compte de la bande passante et du plan de radiofréquences.
Dans une installation avec plusieurs passerelles, il est recommandé
d'attribuer un canal spécifique à chacune d'elles.
Pour augmenter la qualité du signal radio, vous pouvez ajuster
la période de communication entre 5 à
60 secondes pour les capteurs PowerTag Energy et les modules de contrôle PowerTag.
Pour toute installation comprenant plus de 400 appareils sans fil, reportez-vous au document DOCA0194FR Système PowerTag - Guide de conception et de mise en service qui fournit une étude détaillée du plan de radiofréquences.
-
Les appareils sans fil utilisent la période de communication pour envoyer des données normales. Les événements comme une alarme de perte de tension, un ordre de sortie de contrôle du système PowerTag ou une information d'entrée de contrôle du système PowerTag, sont immédiatement envoyés, sans prise en compte de la période de communication.
-
Le canal radio est sélectionné dans les paramètres sans fil de la passerelle PowerTag Link. Il s'applique à tous les appareils de communication qui sont mis en service avec la passerelle PowerTag Link.
-
Pour regrouper tous les appareils de communication sans fil dont vous avez besoin, vous devez installer et mettre en service plusieurs passerelles PowerTag Link.
Les passerelles PowerTag Link (A9XMWD20) et PowerTag Link HD (A9XMWD100) doivent utiliser leur propre canal sans fil, différent des canaux sans fil utilisés par les autres passerelles (le cas échéant). Pour une installation comprenant plusieurs passerelles, consultez le document DOCA0194FR Système PowerTag - Guide de conception et de mise en service ou contactez le support client de Schneider Electric.
Période de communication minimale recommandée
La période de communication entre la passerelle et les appareils sans fil est ajustée en fonction du nombre d'appareils sans fil et de leurs types, comme suit :
-
Multipliez le nombre d'appareils sans fil par leur poids pour chaque type.
-
Calculez la somme et divisez ce total par 1000.
Formule pour définir la période de communication minimale préconisée à configurer sur la passerelle pour des appareils sans (en secondes) :

Différents types d'appareil sans fil et leur poids :
La période de communication de la passerelle PowerTag Link est réglée sur la valeur immédiatement supérieure suggérée dans les pages Web de la passerelle ou dans le logiciel EcoStruxure Power Commission.
Configuration du réseau sans fil avec les pages Web
La page Web permet de configurer les paramètres sans fil (uniquement avec les identifiants d'administrateur).
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Affichez la page Web de l'PowerTag Link dans le navigateur Web. |
|
2 |
Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. |
|
3 |
Cliquez sur . |
Cette page permet de :
-
Sélectionner le canal sans fil automatiquement ou manuellement. Cliquez sur pour sélectionner le canal automatiquement.
Pour configurer les paramètres sans fil en mode manuel, procédez comme suit :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Sélectionnez le canal requis dans la liste . Le canal par défaut est . |
|
2 |
Cliquez sur pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur pour rétablir les paramètres (le cas échéant). |
-
Définissez la période de communication pour chaque type d'appareil. Elle indique l'intervalle pendant lequel chaque appareil sans fil envoie ses données à la passerelle PowerTag Link.
Pour définir la période de communication, procédez comme suit :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Sélectionnez la période de communication requise dans la liste Période de communication. Période par défaut : 5 secondes |
|
2 |
Cliquez sur pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur pour rétablir les paramètres. |
|
3 |
Définissez la période de communication (intervalle pendant lequel chaque appareil sans fil envoie ses données à la passerelle PowerTag Link). |