DOCA0157ES-09

Configuración de la red inalámbrica con las páginas web

Descripción general

La configuración predeterminada de red inalámbrica puede modificarse para aplicaciones especiales como, por ejemplo, centros de datos o aplicaciones de contadores de alta densidad. En las aplicaciones estándar en edificios, use la configuración predeterminada.

En el caso de las aplicaciones de alta densidad, un mismo entorno puede contar con miles de dispositivos de comunicación inalámbrica. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el plan de frecuencias de radio y el ancho de banda. En el caso de una instalación con diversas pasarelas, se recomienda asignar un canal distinto y exclusivo a cada pasarela. Para aumentar la calidad de la comunicación por radio, puede ajustar el período de comunicación entre 5 y
60 segundos para los sensores de energía PowerTag y los módulos de control PowerTag.

Para cualquier instalación con más de 400 dispositivos inalámbricos, consulte DOCA0194ES PowerTag Sistema – Guía de diseño y puesta en marcha para ver un estudio detallado del plan de radiofrecuencia.

NOTA:
  • El período de comunicación se utiliza para enviar datos normales desde cualquier dispositivo inalámbrico. Eventos como la alarma de caída de tensión, el orden de las salidas de control del sistema PowerTag o la información sobre las entradas de control del sistema PowerTag se envían de inmediato, por lo que no se ven afectados por el período de comunicación.

  • El canal de radio se elige en la configuración inalámbrica de la pasarela PowerTag Link y se aplica a todos los dispositivos de comunicación inalámbrica que se ponen en marcha con la pasarela PowerTag Link.

  • Es necesario instalar y poner en marcha un conjunto de pasarelas PowerTag Link para concentrar todos los dispositivos de comunicación inalámbrica necesarios.

Tanto la pasarela PowerTag Link (A9XMWD20) como la pasarela PowerTag Link HD (A9XMWD100) deben utilizar su propio canal inalámbrico, que es diferente de los canales inalámbricos utilizados por las demás pasarelas, si procede. Para la instalación con varias pasarelas, consulte DOCA0194EN Sistema PowerTag - Guía de diseño y puesta en marcha o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Schneider Electric.

Período de comunicación mínimo recomendado

El período de comunicación entre la pasarela y los dispositivos inalámbricos se adapta en función del número de dispositivos inalámbricos y sus tipos como se indica a continuación:

  1. Multiplique el número de dispositivos inalámbricos por su peso para cada tipo.

  2. Haga la suma y divida este total entre 1000.

La fórmula para definir el período de comunicación mínimo que se recomienda establecer en la pasarela para dispositivos inalámbricos (en segundos):

Los diferentes tipos de dispositivos inalámbricos y su peso:

Tipo de dispositivo inalámbrico

Referencia

Peso del dispositivo inalámbrico

PowerTag Energy ●63

A9MEM1520

100

A9MEM1521

A9MEM1522

A9MEM1540

A9MEM1541

A9MEM1542

A9MEM1543

A9MEM1560

A9MEM1561

A9MEM1562

A9MEM1563

A9MEM1564

A9MEM1570

A9MEM1571

A9MEM1572

A9MEM1573

A9MEM1574

PowerTag Energy M250/M630

LV434020

140

LV434021

LV434022

LV434023

PowerTag Energy F160/Rope

A9MEM1580

160

A9MEM1590

A9MEM1591

A9MEM1592

A9MEM1593

Módulo de control PowerTag (IO/2DI)

(vendido antes de 2021)

A9XMC1C3

1680

A9XMC2D3

Módulo de control PowerTag (IO/2DI)

(vendido después de 2021)

A9XMC1C3

160

A9XMC2D3

Sensor HeatTag

SMT10020

40

Módulo de visualización PowerTag Link

A9XMWRD

1680

El período de comunicación de la pasarela PowerTag Link se establece en el siguiente valor más alto sugerido en las páginas web de la pasarela o en el software EcoStruxure Power Commission.

Configuración de la red inalámbrica con las páginas web

La página web Configuración de la red inalámbrica se utiliza para configurar parámetros inalámbricos (solo con credenciales de administrador).

Paso

Acción

1

Abra la página web del PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Configuración > Comunicación > Configuración de la red inalámbrica.

Esta página permite realizar las siguientes tareas:

  • Seleccionar el canal inalámbrico ya sea de forma automática o manual. Haga clic en Selección automática del mejor canal para seleccionar el canal automáticamente.

Siga el procedimiento siguiente para configurar los parámetros inalámbricos en modo manual:

Paso

Acción

1

Seleccione el canal deseado en la lista Canal. El canal predeterminado es el canal 25.

2

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar los ajustes, según corresponda.

  • Defina el período de comunicación para cada tipo de dispositivo. Define el tiempo que cada dispositivo inalámbrico dedica a enviar datos a la pasarela PowerTag Link.

Siga el procedimiento que se indica a continuación para definir el período de comunicación:

Paso

Acción

1

Seleccione el periodo de comunicación requerido en la lista Periodo de comunicación.

Periodo predeterminado: 5 segundos

2

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

3

Defina el período de comunicación que define el tiempo que cada dispositivo inalámbrico dedicará a enviar datos a la pasarela PowerTag Link.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?