2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Principio de funcionamiento

Un desplazamiento de referencia se puede activar por un telegrama en el objeto de calibración central o después de un número de desplazamientos determinado. Después de que se haya activado un desplazamiento de referencia, el accionamiento se desplazará a la posición de referencia deseada (posición final). Si ha ajustado ambas posiciones finales como posiciones de referencia, el accionamiento se desplazará a la posición final más próxima, dependiendo de su posición actual.

Para asegurar que el accionamiento alcance la posición final deseada de manera fiable, el actuador añade un margen de tiempo de funcionamiento del 5% del tiempo de funcionamiento total al tiempo de desplazamiento calculado para cada desplazamiento de referencia.


NOTA: Si se activa una alarma de mal tiempo u otra función de nivel superior durante una función de calibración, la función de calibración se cancelará y se ejecutará la función de nivel superior.


En cada canal:

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Calibración

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Calibración

Bloqueado

Desbloqueado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?