2508_Wiser_KNX

YALE Smart Lock

El widget Yale Smart Lock le permite bloquear y desbloquear su puerta y comprobar si está abierta o cerrada directamente desde su aplicación móvil. Funciona de manera similar al widget estándar Smart Lock, pero está diseñado específicamente para las cerraduras Yale e incluye algunos estados adicionales para proporcionar información más detallada.

Si ya ha utilizado el widget ZigBee Smart Lock, este le resultará muy familiar. Es igual de fácil de usar, con algunos estados más detallados para ayudarle a comprender lo que ocurre con su cerradura Yale.

NOTA: La integración completa del Yale Smart Lock estará disponible en la próxima versión a finales de noviembre de 2025.

Limitaciones

  • Este widget no es compatible con el controlador. Puede utilizarlo en la aplicación móvil, pero no aparecerá en la interfaz del controlador.

  • Los widgets Yale aparecen en la vista Inicio y en Ajustes > Dispositivos

  • Los usuarios no pueden:

    • Crear horarios

    • Utilizarlos en momentos o automatizaciones

  • Estos widgets no forman parte de la instalación KNX y se tratan como dispositivos de terceros.

Requisitos

Para utilizar el widget Yale Smart Lock, debe tener:

  • Una cuenta Yale Home activa

  • Un Yale Smart Lock asignado a esa cuenta

Configuración de la integración

Para vincular su Yale Smart Lock con la aplicación móvil:

  1. Abra la aplicación móvil y vaya a Configuración > Cuenta > Integraciones.

  2. En la pantalla Añadir dispositivo, seleccione la integración Yale.

  3. Autentíquese a través del navegador de la aplicación:

    • Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta Yale Home.

    • Pulse Iniciar sesión.

    • Conceda el consentimiento para vincular la cuenta.

  4. Una vez vinculada su cuenta Yale Home, cierre el navegador de la aplicación y pulse Siguiente en la aplicación móvil.

  5. En la lista de dispositivos disponibles en la pantalla Yale, elija la cerradura que desea asignar a una habitación:

    • Toque junto al dispositivo.

    • Toque para asignar el dispositivo a una casa y una habitación.

    • Confirme con Hecho.

    NOTA: Si el usuario solo tiene un controlador (una casa), el sistema preseleccionará automáticamente este controlador. En este caso, no es posible realizar cambios.

  6. Toque Guardar para completar la configuración

Una vez completada, el estado de la integración se mostrará como Conectado en la pantalla Configuración > Cuenta > Integraciones > Añadir dispositivo.

Desvincular el widget de Yale o la cuenta de Yale Home

Puede eliminar un widget de Yale individual de una habitación o desvincular toda su cuenta Yale Home de la aplicación móvil.

Para desvincular un widget de Yale de una habitación:

  1. Vaya a Configuración > Dispositivos.

  2. Pulse sobre el dispositivo Yale.

  3. En la pantalla Detalles del dispositivo, pulse Desvincular dispositivo.

  4. Confirme la acción.

Para desvincular toda su cuenta Yale Home:

  1. Vaya a Configuración > Cuenta > Integraciones.

  2. Pulse en Yale.

  3. Pulse Desvincular cuenta.

  4. Confirme la acción.

Funciones del widget

El widget muestra:

  • El nombre de su cerradura

  • Si está actualmente bloqueada o desbloqueada

  • La siguiente acción (por ejemplo, «Desbloquear» si está actualmente bloqueada).

Toque el widget para abrir la vista detallada, donde podrá:

  • Controlar la cerradura (bloquear/desbloquear)

  • Ver el estado de la puerta (abierta/cerrada)

También puede añadirlo a sus favoritos para acceder más rápidamente.


Widget de la aplicación


Pantallas de control

Estados de la puerta y la cerradura

Estado de la puerta

Estado de la cerradura

Abierto

La puerta está abierta

Bloqueado

La puerta está bloqueada

Cerrado

La puerta está cerrada

Desbloqueado

La puerta está desbloqueada

INIT

El sensor de la puerta aún no se ha configurado

Bloqueo/Desbloqueo

El bloqueo está en curso (verá un indicador de carga).

Desconocido

La aplicación no puede determinar en qué estado se encuentra la puerta.

Desconocido/No anunciado/No válido

Algo salió mal (por ejemplo, problema de conexión del puente, problema de Bluetooth, tiempo de espera agotado o error inesperado)

Comportamiento de interacción

Cuando pulse Bloquear o Desbloquear, la aplicación envía un comando y espera la confirmación de la cerradura. Si la cerradura no responde en 15 segundos, la solicitud puede agotarse y se mostrará un mensaje de error.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.