2508_Wiser_KNX

Serrure intelligente YALE

Le widget Serrure intelligente Yale vous permet de verrouiller et déverrouiller votre porte et de vérifier si elle est ouverte ou fermée – directement depuis votre application mobile. Il fonctionne de manière similaire au widget standard Serrure intelligente, mais est adapté aux serrures Yale et comprend quelques états supplémentaires pour un retour d'état plus détaillé.

Si vous avez déjà utilisé le widget Serrure intelligente ZigBee, le widget Yale vous semblera très familier. Il est tout aussi facile à utiliser, avec quelques états plus détaillés pour vous aider à comprendre ce qui se passe avec votre serrure Yale.

NOTE: L’intégration complète de la commande Yale Smart Lock sera disponible dans la prochaine version, fin novembre 2025.

Limitations

  • Ce widget n'est pas pris en charge dans le contrôleur. Vous pouvez l'utiliser dans l'application mobile, mais il n'apparaîtra pas dans l'interface du contrôleur.

  • Les widgets Yale apparaissent dans la vue Accueil et sous Réglages > Appareils

  • Les utilisateurs ne peuvent pas:

    • Créer des programmes horaires

    • Les utiliser dans des moments ou automatismes

  • Ces widgets ne font pas partie de l'installation KNX. Ils sont traités comme des appareils tiers.

Conditions requises

Pour utiliser le widget Serrure intelligente Yale, vous devez disposer des éléments suivants:

  • Un compte Yale Home actif

  • Une serrure intelligente Yale affectée à ce compte

Configuration d'intégration

Pour connecter votre serrure intelligente Yale à l'application mobile:

  1. Ouvrez l'application mobile et accédez à Réglages > Compte > Intégrations.

  2. Dans l'écran Ajouter un appareil, sélectionnez l'intégration Yale.

  3. Authentifiez-vous via le navigateur intégré à l'application:

    • Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Yale Home.

    • Appuyez sur Se connecter.

    • Accordez l'autorisation de lier le compte.

  4. Une fois votre compte Yale Home lié, fermez le navigateur intégré à l'application et appuyez sur Suivant dans l'application mobile.

  5. Dans la liste des appareils disponibles sur l'écran Yale, choisissez la serrure que vous souhaitez affecter à une pièce:

    • Appuyez sur à côté de l'appareil.

    • Appuyez sur pour affecter l'appareil à un domicile et à une pièce.

    • Confirmez avec Fait.

    NOTE: Si l'utilisateur ne dispose que d'un seul contrôleur (un seul Domicile), le système présélectionnera automatiquement ce contrôleur. Dans ce cas, il n'est pas possible d'apporter des modifications.

  6. Appuyez sur Valider pour terminer la configuration

Une fois l'intégration terminée, son statut s'affichera comme Connecté sur l’écran Réglages > Compte > Intégrations > Ajouter un appareil.

Dissocier le widget Yale ou le compte Yale Home

Vous pouvez supprimer un widget Yale individuel d'une pièce ou dissocier l'ensemble de votre compte Yale Homede l'application mobile.

Pour dissocier un widget Yale d'une pièce:

  1. Accédez à Réglages > Appareils.

  2. Appuyez sur l'appareil Yale.

  3. Sur l'écran Détails de l'appareil , appuyez sur Dissocier l'appareil.

  4. Confirmez l'action.

Pour dissocier l'ensemble de votre compte Yale Home:

  1. Accédez à Réglages > Compte > Intégrations.

  2. Appuyez sur Yale.

  3. Appuyez sur Dissocier le compte.

  4. Confirmez l'action.

Fonctionnalités du widget

Le widget affiche:

  • Le nom de votre serrure

  • Si elle est actuellement verrouillée ou déverrouillée

  • L'action suivante (par exemple, «Déverrouiller» si elle est actuellement verrouillée).

Appuyez sur le widget pour ouvrir la vue détaillée, où vous pouvez:

  • Contrôler la serrure (verrouiller/déverrouiller)

  • Voir l'état de la porte (ouverte/fermée)

Vous pouvez également l'ajouter à vos favoris pour y accéder plus rapidement.


Widget d’application


Écrans de commande

États des portes et des serrures

État de la porte

État de la serrure

Ouvert

La porte est ouverte

Fermé

La porte est verrouillée

Fermer

La porte est fermée

Débloqué

La porte n'est pas verrouillée

INIT

Le capteur de porte n'a pas encore été configuré

Verrouillage/Déverrouillage

Le verrouillage est en cours (vous verrez une icône de chargement)

inconnu

L'application ne peut pas déterminer l'état de la porte

Inconnu/Non indiqué/Non valide

Une erreur s'est produite (par exemple, problème de connexion Bridge, problème Bluetooth, délai d'attente expiré ou erreur inattendue)

Comportement d’interaction

Lorsque vous appuyez sur Verrouiller ou Déverrouiller, l'application envoie une commande et attend la confirmation de la serrure. Si la serrure ne répond pas dans les 15secondes, la demande peut expirer et un message d'erreur s'affiche.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.