2508_Wiser_KNX

YALE Smart Lock

Mit dem Widget Yale Smart Lock können Sie Ihre Tür verriegeln und entriegeln und überprüfen, ob sie geöffnet oder geschlossen ist – direkt über Ihre mobile App. Dies funktioniert ähnlich wie das Standard-Widget Smart Lock, ist jedoch speziell auf Yale-Schlösser zugeschnitten und enthält einige zusätzliche Statusmeldungen für detailliertere Rückmeldungen.

Wenn Sie das ZigBee-Widget Smart Lock bereits verwendet haben, wird Ihnen dieses Widget sehr vertraut vorkommen. Die Bedienung ist genauso einfach, nur dass einige detailliertere Statusmeldungen angezeigt werden, damit Sie besser verstehen, was mit Ihrem Yale-Schloss gerade passiert.

HINWEIS: Die vollständige Integration des Yale Smart Lock wird in der nächsten Version Ende November 2025 verfügbar sein.

Einschränkungen

  • Dieses Widget wird im Controller nicht unterstützt. Sie können es in der mobilen App verwenden, es wird jedoch nicht in der Controller-Oberfläche angezeigt.

  • Yale-Widgets werden in der Ansicht Startseite und unter Einstellungen > Geräte angezeigt

  • Benutzer können keine:

    • Zeitpläne erstellen

    • Diese in Momenten oder Automatisierungen verwenden

  • Diese Widgets sind nicht Teil der KNX-Installation und werden als Geräte von Drittanbietern behandelt.

Voraussetzungen

Um das Yale Smart Lock-Widget verwenden zu können, benötigen Sie Folgendes:

  • Ein aktives Yale Home-Konto

  • Ein Yale Smart Lock, das diesem Konto zugewiesen ist

Integrationseinrichtung

So verbinden Sie Ihr Yale Smart Lock mit der mobilen App:

  1. Öffnen Sie die mobile Anwendung und gehen Sie zu Einstellungen > Konto > Integrationen.

  2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Gerät hinzufügen die Option Yale-Integration.

  3. Authentifizierung über den Browser in der App:

    • Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für Ihr Yale Home-Konto ein.

    • Tippen Sie auf Anmelden.

    • Erteilen Sie die Zustimmung zur Verknüpfung des Kontos.

  4. Sobald Ihr Yale Home-Konto verknüpft ist, schließen Sie den Browser in der App und tippen Sie in der mobilen App auf Weiter.

  5. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte auf dem Yale-Bildschirm das Schloss aus, das Sie einem Raum zuweisen möchten:

    • Tippen Sie neben dem Gerät auf Weiter.

    • Tippen Sie auf , um das Gerät einem Zuhause und einem Raum zuzuweisen.

    • Bestätigen Sie mit Erledigt.

    HINWEIS: Wenn der Benutzer nur einen Controller – ein Zuhause – hat, wählt das System diesen Controller automatisch vor. In diesem Fall sind keine Änderungen möglich.

  6. Tippen Sie auf Speichern, um die Einrichtung abzuschließen.

Nach Abschluss wird der Integrationsstatus als Verbunden auf dem Bildschirm Einstellungen > Konto > Integrationen > Gerät hinzufügen angezeigt.

Trennen der Verknüpfung zwischen dem Yale-Widget und dem Yale Home-Konto

Sie können entweder ein einzelnes Yale-Widget aus einem Raum entfernen oder Ihr gesamtes Yale Home-Konto von der mobilen App trennen.

So trennen Sie ein Yale-Widget von einem Raum:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Geräte.

  2. Tippen Sie auf das Yale-Gerät.

  3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Gerätedetails auf Geräteverknüpfung aufheben.

  4. Bestätigen Sie die Aktion.

So trennen Sie Ihr gesamtes Yale Home-Konto:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Konto > Integrationen.

  2. Tippen Sie auf Yale.

  3. Tippen Sie auf Konto trennen.

  4. Bestätigen Sie die Aktion.

Widget-Funktionen

Das Widget zeigt:

  • Den Namen Ihres Schlosses

  • Ob es derzeit verriegelt oder entriegelt ist

  • Die nächste Aktion (z. B. „Entriegeln“, wenn es aktuell verriegelt ist).

Tippen Sie auf das Widget, um die Detailansicht zu öffnen, in der Sie Folgendes tun können:

  • Steuerung der Verriegelung (verriegeln/entriegeln)

  • Den Status der Tür anzeigen (offen/geschlossen)

Sie können es auch zu Ihren Favoriten hinzufügen, um schneller darauf zugreifen zu können.


App-Widget


Steuerungsbildschirme

Tür- und Schlosszustände

Zustand Tür

Verriegelungsstatus

Offen

Die Tür ist offen

Verriegelt

Die Tür ist verriegelt

Geschlossen

Die Tür ist geschlossen

Entriegelt

Die Tür ist nicht entriegelt

INIT

Der Türsensor wurde noch nicht eingerichtet

Verriegeln/Entriegeln

Die Verriegelung wird gerade aktiviert (ein Lade-Symbol wird angezeigt)

Unbekannt

Die App kann nicht erkennen, in welchem Zustand sich die Tür befindet

Unbekannt/Kein Signal/Ungültig

Es ist ein Fehler aufgetreten (z. B. Problem mit der Bridge-Verbindung, Bluetooth-Problem, Zeitüberschreitung oder unerwarteter Fehler)

Interaktionsverhalten

Wenn Sie auf Verriegeln oder Entriegeln tippen, sendet die App einen Befehl und wartet auf die Bestätigung vom Schloss. Wenn das Schloss nicht innerhalb von 15 Sekunden reagiert, kann die Anfrage zeitlich abgelaufen sein und eine Fehlermeldung wird angezeigt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.