2508_Wiser_KNX

YALE Smart Lock

Il widget Yale Smart Lock consente di bloccare e sbloccare la porta e verificare se è aperta o chiusa direttamente dalla propria applicazione mobile. Funziona in modo simile al widget standard Smart lock, ma è personalizzato per le serrature Yale e include alcuni stati aggiuntivi per un feedback più dettagliato.

Se si ha già utilizzato il widget ZigBee Smart Lock, questo risulterà molto familiare. È altrettanto facile da usare, con alcune informazioni aggiuntive che aiutano a capire cosa sta succedendo con la propria serratura Yale.

NOTA: L'integrazione completa dello Yale Smart Lock sarà disponibile nella prossima versione alla fine di novembre 2025.

Limitazioni

  • Questo widget non è supportato nel controller. È possibile utilizzarlo nell'app mobile, ma non apparirà nell'interfaccia del controller.

  • I widget Yale vengono visualizzati nella vista Home e in Impostazioni > Dispositivi

  • Gli utenti non possono:

    • Creare programmazioni orarie

    • Utilizzarle nei momenti o nelle automazioni

  • Questi widget sono non fanno parte dell'installazione KNX e sono trattati come dispositivi di terze parti.

Requisiti

Per utilizzare il widget Yale Smart Lock, è necessario disporre di:

  • Un account attivo Yale Home

  • Uno Yale Smart Lock assegnato a quell'account

Configurazione dell'integrazione

Per collegare il proprio Yale Smart Lock con l'applicazione mobile:

  1. Aprire l'applicazione mobile e andare su Impostazioni > Account > Integrazioni.

  2. Nella schermata Aggiungi dispositivo, selezionare l'integrazione Yale.

  3. Autenticarsi tramite il browser integrato nell'app:

    • Inserire il nome utente e la password del proprio account Yale Home.

    • Toccare Accedi.

    • Concedere il consenso per collegare l'account.

  4. Una volta collegato il proprio account Yale Home, chiudere il browser in-app e toccare Avanti nell'applicazione mobile.

  5. Dall'elenco dei dispositivi disponibili nella schermata Yale, scegliere la serratura che si desidera assegnare a una stanza:

    • Toccare accanto al dispositivo.

    • Toccare per assegnare il dispositivo a una casa e a una stanza.

    • Confermare con Fatto.

    NOTA: Se l'utente dispone di un solo controller (un unico Home), il sistema preselezionerà automaticamente tale controller. In questo caso, non è possibile apportare modifiche.

  6. Toccare Salva per completare la configurazione

Dopo il completamento, lo stato dell'integrazione verrà visualizzato come Connesso nella schermata Impostazioni > Account > Integrazioni > Aggiungi dispositivo.

Disconnessione del widget Yale o dell'account Yale Home

È possibile rimuovere un singolo widget Yale da una stanza o scollegare completamente l'account Yale Home dall'applicazione mobile.

Per scollegare un widget Yale da una stanza:

  1. Andare su Impostazioni > Dispositivi.

  2. Toccare il dispositivo Yale.

  3. Nella schermata Dettagli dispositivo, toccare Scollega dispositivo.

  4. Confermare l’azione.

Per scollegare completamente l’account Yale Home:

  1. Andare su Impostazioni > Account > Integrazioni.

  2. Toccare Yale.

  3. Tocca Scollega account.

  4. Confermare l’azione.

Funzioni del widget

Il Widget mostra:

  • Il nome del proprio lucchetto

  • Se è attualmente bloccato o sbloccato

  • L'azione successiva (ad es. “Sblocca” se è attualmente bloccato).

Toccare il widget per aprire la vista dettagliata, dove è possibile:

  • Controllare la serratura (bloccare/sbloccare)

  • Visualizzare lo stato della porta (aperta/chiusa)

Si può anche aggiungerlo ai preferiti per accedervi più rapidamente.


Widget dell’app


Schermate di controllo

Stati della porta e della serratura

Stato della porta

Stato della serratura

Aperta

La porta è aperta.

Bloccata

La porta è bloccata

Chiuso

La porta è chiusa

Sbloccata

La porta è sbloccata

Init

Il sensore della porta non è stato ancora configurato.

Blocco/Sblocco

Il blocco è in corso (compare un indicatore di caricamento)

Sconosciuto

L'app non è in grado di rilevare lo stato della porta.

Sconosciuto/Non mostrato/Non valido

Si è verificato un problema (ad esempio, problema di connessione Bridge, problema Bluetooth, timeout o errore imprevisto).

Comportamento di interazione

Toccando Blocca o Sblocca, l'app invia un comando e attende la conferma dalla serratura. Se la serratura non risponde entro 15 secondi, la richiesta potrebbe andare in timeout e verrà visualizzato un messaggio di errore.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.