2508_Wiser_KNX

Borrar datos de energía

Puede borrar datos relacionados con el consumo de energía de su hogar y el equipo de energía. La opción Borrar datos de energía únicamente es visible cuando usted es el propietario del controlador y tiene el complemento Energía instalado.

Para borrar sus datos de energía, siga estos pasos:

  1. Toque > Cuenta > Borrar datos de energía.

  2. Antes de continuar con el borrado de datos, tenga en cuenta lo siguiente:

    • Está a punto de borrar el consumo de energía y los datos del equipo de energía de su hogar.

    • Esta operación es irreversible. Cuando se borren los datos, no se podrán recuperar.

    • Al tocar Borrar mis datos de energía, confirma su comprensión de las consecuencias y acepta iniciar el borrado de datos.


  3. Si aún desea continuar, toque Borrar mis datos de energía > escriba su contraseña para confirmar el borrado de la cuenta > toque Confirmar.

    NOTA: Si la contraseña es incorrecta, deberá volver a introducirla o cancelar el proceso.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.