SUG_SV_FI_WH-04

Borta-läge

Borta-läget är utformat för att försätta ditt hem i ett känsligt tillstånd när du är borta under längre perioder (t.ex. om du är borta över helgen). Den åsidosätter tillfälligt den normala styrningen (t.ex. Scenarier, automatisering) som implementeras i hubben. När du avaktiverar borta-läget återgår styrningarna till det läge de befann sig i innan borta-läget aktiverades.

Som standard är börvärdet för uppvärmning 16 °C och börvärdet för kylning Av.

Du kan ändra måltemperaturen och justera enhetens beteende (släcka lampor, stänga fönsterluckor etc.) för borta-läget.

Ställ in enhetens tillstånd/temperaturbörvärde i borta-läge:

  1. På startskärmen trycker du på > Borta-läge.

  2. Tryck på växlingsreglaget för att aktivera eller inaktivera enheten i borta-läge. Tryck på för att ändra börvärdena för uppvärmning och kylning.

Aktivera/inaktivera borta-läge

  1. På startskärmen trycker du på Automatisering.

  2. Aktivera/avaktivera växlingsomkopplaren för att aktivera eller avaktivera borta-läget.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?