Förstå prioriteter för kontrolläge
I enhetshanteringen är det nödvändigt att prioritera olika kontrollägen för att reglera driften av enheter. I det här avsnittet fastställs vilka kontrollåtgärder som har företräde framför andra, vilket bidrar till säkrare, effektivare och mer användarvänliga installationer.
Hantering av anti-tripping (högsta prioritet)
Hanteringen av anti-tripping förhindrar att automatsäkringen utlöser genom att stänga av belastningen eller minska lastens effekt. När den totala strömförbrukningen i ett hushåll närmar sig eller överskrider den högsta tillåtna gränsen, tar hanteringen av anti-tripping kontrollen för att minska eller stänga av vissa enheter tillfälligt. Anti-tripping har högsta prioritet och åsidosätter alla andra åtgärder som t.ex. manuell åsidosättning och fördefinierat schema.
Scenario 1: Ditt hem driver flera enheter med hög
strömförbrukning som körs samtidigt, t.ex. luftkonditionering
och en elektrisk ugn. Tänk på att den högsta tillåtna
effekten är 40 A och att andra enheter använder 30 A. Du
har schemalagt elbilsladdare att starta samtidigt.
Respons: Laddaren justerar tillfälligt sin
förbrukning till 10 A för att förhindra överbelastning
av elkretsen. Den återgår till normal när belastningen har minskat.
Scenario 2: Ditt hem driver flera enheter med hög
strömförbrukning samtidigt, t.ex. luftkonditionering och
en elektrisk ugn. Tänk på att den högsta tillåtna
effekten är 40 A och redan förbrukas. Du har schemalagt elbilsladdare att starta samtidigt.
Respons: Laddaren kommer inte
att aktiveras. Istället kommer den att meddela dig att laddningen är otillgänglig
på grund av för hög energiförbrukning i hemmet
och återgår till normal laddning när belastningen har
minskat. Se Hantering av anti-tripping för detaljerad information
om hantering av anti-tripping.
Manuell åsidosättning
Manuell åsidosättning avser en användarinitierad åtgärd som tillfälligt ändrar de aktuella inställningarna eller beteendet för en enhet och åsidosätter alla befintliga scheman eller automatiserade kontroller som finns på plats samtidigt. Det anses vara en åsidosättning om enheten har ett fördefinierat schema som är aktivt. Det här är vanligtvis den senaste åtgärden som utlösts på enheten, som att ställa in enheten till bortaläge, ändra inställningarna manuellt eller aktivera specifika ögonblick. Om hanteringen av anti-tripping aktiveras på grund av hög strömförbrukning åsidosätts dock den manuella åsidosättningen för att förhindra överbelastning av elsystemet.
Scenario 1: Laddaren ska starta kl. 22:00.
Klockan 18:00 startar du manuellt laddning elbilsladdaren på
grund av ett lågt bilbatteri och behovet av att bilen laddas
så snart som möjligt.
Respons: Den manuella åsidosättningen
har företräde framför den schemalagda laddningstiden
och elbilsladdaren börjar ladda direkt, och åsidosätter
det fördefinierade schemat för låg belastning till
nästa utlösare.
Scenario 2: Vardagsrumslamporna
lyser enligt schemat kl. 19–23. Klockan 20:00 vill du titta
på en film och aktivera ett scenario som t.ex. en filmkväll
(där vardagsrumslamporna är släckta).
Respons: Vardagsrumslamporna släcks tills nästa
utlösare.
Scenario 3: Uppvärmningssystemet är schemalagt att starta 6 på
morgonen och ställa in temperaturen på 22 °C,
stängas av 8 på morgonen, starta igen 6 på kvällen
på 22 °C och stängas av klockan 10 på kvällen.
Tänk dig att du fryser och manuellt ställer in uppvärmningssystemet
på 24 °C kl. 5 på morgonen.
Respons: Den manuella åsidosättningen har företräde
framför det fördefinierade schemat och ändrar temperaturen
till 24 °C tills nästa utlösare.
Fördefinierat schema (lägsta prioritet)
Fördefinierade scheman är användardefinierade tidpunkter som automatiseringar, regelbundna återkommande scheman eller systemoptimerade scheman (till exempel Wiser Home AI) för energieffektivitet och bekvämlighet. Fördefinierade scheman anses ha lägst prioritet och kommer att åsidosättas av manuell åsidosättning och lastbalansering.
Scenario 1: Din elbilsladdare är schemalagd till Wiser Home AI. Elbilsladdaren kommer automatiskt att
laddas under laddningsperioden för Wiser Home AI, till exempel
från 20:00 till 22:00. Under den här perioden överskrider
den totala strömförbrukningen hushållets gräns.
Respons: För att förhindra utlösning
av automatsäkringen aktiveras hantering av anti-tripping och elbilsladdaren stängs tillfälligt
av eller minskas för att förhindra överbelastning,
vilket åsidosätter schemat för Wiser Home AI.
Scenario 2: Du har ett fördefinierat schema för
att vardagsrumslamporna ska tändas varje dag kl. 18:00 och släckas
kl. 22:00. Du har också ställt in vardagsrumslamporna på
att släckas när du är i bortaläge. Vid 19-tiden
lämnade du hemmet oväntat och aktiverade bortaläge
för en nödsituation.
Respons:
Bortaläget åsidosätter det fördefinierade schemat
och släcker vardagsrumslamporna tills nästa utlösare.