SUG_SV_FI_WH-04

Energidomän utan elnät

Du kan övervaka din energiförbrukning och produktion även utan en nätövervakningsenhet (PowerTag E). Om fristående energienheter installeras i ditt hem kommer Energicentrum att vara tillgängligt för att hjälpa dig att hantera och övervaka din energianvändning.

Fristående energienheter:

  • EVlink Home Smart

  • Schneider Charge

  • Wiser strömmikromodul

  • Uppkopplade uttag

  • PowerTag Energy

  • Wiser Plug

I Energicentrum kan du övervaka din energiproduktion, se detaljerad förbrukningshistorik och spåra energikostnader genom att ange din eltariff.

VIKTIG: Wiser-systemet kan konfigureras med följande energikällor och kombinationer:
  • Inga källor

  • Solenergi

  • Solenergi + batteri

För att navigera till Energicentrum:

  1. På startskärmen trycker du på .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?