SUG_SV_FI_WH-04

Live

Tillhandahåller realtidsdata om energiproduktion och energiförbrukning i hemmet. Det hjälper dig att övervaka energikällor och förstå hur mycket ström som används av olika enheter.
Från fliken trycker du på Live.

A

Visar livedata om den energi som genereras av olika källor, t.ex. solpaneler.

VIKTIG: Liveströmflödesvyn är avsedd för snabba kontroller i realtid och är inte utformad för att vara öppen under längre perioder. Om den förblir öppen i mer än några minuter i följd kommer systemet att sluta uppdatera livedata automatiskt.

B

Listar stora kategorier av enheter och deras realtidsförbrukning i kilowatt (kW), vilket hjälper dig att spåra energiförbrukningen för varje enhet.

OBS: Om fler än fyra enheter spåras visas energiförbrukningen för de återstående enheterna som andra laster, som återger den totala energiförbrukningen för alla dessa enheter.

C

Ett diagram visar energiproduktionen under hela dagen. Toppar i diagrammet visar högre uteffekt under specifika timmar.

D

Visar den totala energi som genereras av varje energikälla för den aktuella dagen, mätt i kilowattimmar (kWh).

OBS: Om det inte finns någon tillgänglig energikälla, såsom solenergi, batteri etc., kommer A, C och D inte att vara tillgängliga.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?