SUG_SV_FI_WH-04

Driftsättning av Wiser Hub i Matter-ekosystemet

I detta avsnitt beskrivs stegen för att driftsätta ditt Wiser Home-system i Matter-nätverket.
  1. På skärmen Hem i Wiser Home-appen trycker du på .

  2. Tryck på Konto > Appar och anslutningar > Matter.

  3. Tryck på Lägg till en ny anslutning.

    En skärm visas med instruktioner om hur du ansluter till Matter-nätverket med hjälp av QR-koden på Wiser Hub 2nd Generation eller parkopplingskoden.

  4. Tryck på Tillåt Matter-anslutning och vänta tills hubben ansluter till Matter-nätverket (detta kan ta upp till 15 minuter).

  5. Välj ett av följande alternativ för att förbereda anslutningen:

    • Alternativ 1 (parkopplingskod): Kopiera parkopplingskoden som visas på skärmen.

      FÖRSLAG: När parkopplingskoden har kopierats kommer du att få ett bekräftelsemeddelande på skärmen med följande information: Kopierade till urklipp.

    • Alternativ 2 (QR-kod): Hitta QR-koden på hubben, redo att skannas.

  6. Följ instruktionerna från tredjepartsappen för att lägga till en Matter-enhet. När du uppmanas till det anger du antingen parningskoden från Wiser-appen i tredjepartsappen eller skannar QR-koden på hubben för att lägga till hubben för att lägga till hubben till Matter-nätverket.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?