SUG_SV_FI_WH-04

Meddelanden och larm

Meddelanden och larm gör det möjligt för appen Wiser Home att skicka meddelanden som visas i aviseringarna från din mobila enhets operativsystem och du kan även ställa in ett larm för överförbrukning och ingen förbrukning hos den specifika enheten.

Du kan välja Meddelanden och larm i kontoalternativen i menyn Inställningar.

OBS: Inställningar för meddelanden och larm sparas för ett konto i Wiser Cloud. Ändringar av en mobil enhet påverkar alla mobila enheter som använder samma konto.
  1. Tryck på Meddelanden och larm (A).

Inställningar för meddelanden och larm:

SYSTEM
Lågt och kritiskt batteri

Meddelar dig när batterinivån på en enhet är låg.

Offline-enheter

Meddelar dig när hubben tappade anslutningen till en enhet.

Automatiseringar

Meddelar dig när en automatisering har utlösts.

Hantering av anti-tripping

Meddelar dig när det sker en lastminskning, om schemat eller automatiseringen inte körs på grund av det, när enheter slutar att lastminska eller när scheman och automatisering återupptas.

Enheter

Vissa enheter kan skicka meddelanden på egen hand. Du kan välja vilka enheter som får skicka meddelanden.

FÖRSLAG: Du kan också aktivera eller inaktivera meddelanden om en enhet i enhetsalternativen.
Wiser Home AI-meddelanden

Aktiverar varningar och rekommendationer i realtid för att meddela dig om eventuella avvikelser, funktionsfel eller optimeringsmöjligheter.

PERSONLIG
Överförbrukning

Appen utlöser ett larm när enhetens användning överskrider den inställda gränsen, vilket hjälper dig att hantera och minska överförbrukningen effektivt. Se Konfigurera larm om överförbrukning för information om hur du ställer in larmet om överförbrukning.

Ingen förbrukning

Appen utlöser ett larm när enheten förbrukar 0 watt under en inställd tidsperiod. Se Inställning av larm om ingen förbrukning för information om hur du ställer in larmen om ingen förbrukning.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.