SUG_SV_FI_WH-04

Amazon Alexa

Amazon Alexa® (Alexa) är en intelligent personlig assistent som utvecklats av Amazon® och kan användas med röststyrning.

Wiser samarbetar med Alexa för att du ska kunna reglera temperaturen i varje rum i systemet genom att använda ett väckningsord och en instruktion.

Väckningskommandot är "Alexa” följt av en instruktion som “Öka temperaturen”.

För närvarande har Amazon gjort interaktion och kommunikation med Alexa endast tillgänglig på engelska och tyska.

Konfigurera Wiser Home med Alexa

  1. På startskärmen i Wiser Home-appen trycker du på .

  2. Tryck på Konto > Appar och anslutningar för att hitta olika molntjänster.

  3. Tryck på alternativet Alexa. Detta kommer att omdirigera dig till Amazons webbplats för att länka till Wiser-systemet.

  4. Klicka på Aktivera för att länka Alexa till ditt Wiser-system.

  5. Ange det användarnamn och lösenord som du har konfigurerat för ditt Wiser-system och tryck på Klar.

  6. Bevilja de behörigheter som krävs. Du kommer att få en bekräftelse på att ditt konto nu är länkat.

    Alexa kommer nu att upptäcka alla Wiser Home-enheter du har konfigurerat, så att du kan styra ditt Wiser-system med Alexa-appen och genom att använda röstkommando.

Ändringar gjorda med Alexa

Om Alexa blir ombedd att öka temperaturen med 2 °C kommer Alexa att lägga till 2 °C på ditt börvärde. Om omgivningstemperaturen redan är > 2 °C över börvärdet kommer den faktiska temperaturen inte att ändras och Wiser kommer inte att sätta på uppvärmningen.

Exempel: Om det aktuella börvärdet är 16 °C, den aktuella rumstemperaturen 19 °C och du ber Alexa att öka temperaturen med 2 °C kommer det aktuella börvärdet att ändras till 18 °C, men uppvärmningen startar inte eftersom rumstemperaturen redan är högre än 18 °C.

Allt du säger till Alexa att göra i samband med Wiser-rumstermostater och radiatortermostater kommer endast att pågå i en timme, eller till nästa schemalagda ändring av börvärdet om den ändringen ska ske på under en timme. Därefter går den tillbaka till originalinställningen och du måste be Alexa att göra om den.

Om en enhet följer ett schema kommer alla inställningar som ändrats av Alexa att kvarstå till nästa händelse i schemat. Om enheten körs i manuellt läge kommer alla kommandon till Alexa att förbli på plats tills nästa kommando eller manuella inställning.

Vanliga Wiser-kommandon för Alexa

Alexa kräver uttryckliga instruktioner. Du måste informera Alexa om rummet i fråga följt av en instruktion, t.ex. “increase temperature”. Om inget specifikt rum nämns kommer Alexa att fråga dig vilket rum det gäller och sedan öka börvärdet med 1 °C endast baserat på ditt svar om rummet.

Om du vill att börvärdet ska öka med 4 °C i vardagsrummet måste du uttryckligen säga till Alexa “Increase the temperature in the living room by 4°C”.

Nedan visas vanliga Wiser-kommandon som används med Alexa:

  • Upptäck enheter: “Alexa, discover devices”

  • Minska temperaturen: “Alexa, decrease the upstairs by 4 degrees”

  • Öka temperaturen: “Alexa, increase the upstairs by 3 degrees”

  • Börtemperatur: “Alexa, set the upstairs to 20 degrees”

  • Fråga om temperatur: “Alexa, what is the upstairs temperature?”

  • Fråga om börvärde: “Alexa, what is the upstairs set to?”

OBS: Alexa betraktar rummets namn och lamporna som enheterna.

Nedan visas vanliga Wiser smart kontakt-kommandon som används med Alexa:

  • Släck lamporna i kontakten som heter sänglampor: “Alexa, turn OFF the bedside lamps.”

  • Tänd lamporna i kontakten som heter sänglampor: “Alexa, turn ON the bedside lamps.”

Förslag när du använder Alexa:

  • Enkla rumsnamn rekommenderas, t.ex. “living room”.

  • Du kan inte sätta på eller stänga av uppvärmning med Alexa.

  • Du kan inte öka/minska temperaturen från Av. När ett rum ställs in på Av kan du justera rummet till en specifik temperatur.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.