SUG_SV_FI_WH-04

Google Home

Google Home är ett varumärke med smarta högtalare som fungerar på samma sätt som Amazon Echo. Googles intelligenta personliga assistent, Google Assistent, motsvarar Amazons Alexa. Google Home är också tillgänglig på alla Android-enheter och kräver inte användning av de smarta högtalarna.

Användaren kan säga en mängd kommandon för att begära information, eller be Google Assistent att utföra en åtgärd som spela upp musik, spela upp video, läsa upp nyheter, använda hemautomatisering. Allt detta kan styras från en Google Home-enhet.

Konfigurera Wiser Home med Google Home

  1. På skärmen Hem i Wiser Home-appen trycker du på .

  2. Tryck på Konto > App och anslutningar för att visa tillgängliga molntjänster.

  3. Tryck på Google Assistent. Detta öppnar Google Assistent-appen på din smartphone för att koppla den till Wiser-systemet.

  4. Välj Wiser Värme från listan för att konfigurera din Wiser Home-installation.

  5. Ange det användarnamn och lösenord som du har skapat för ditt Wiser-system och tryck på Klar.

  6. Bevilja de behörigheter som krävs för att du ska kunna identifiera alla Wiser-enheter som du har konfigurerat och styra ditt Wiser-system med Google Assistent-appen och med röstkommando.

Ändringar gjorda med Google Home

Alla ändringar som görs via ett röstkommando som rör rumstermostater och radiatortermostater gäller i en timme eller till nästa schemalagda händelse. Användaren kan inte ändra denna åtgärd. Detta gäller även förstärkningar som initieras från radiatortermostaten.

Anledningen till att man inte implementerar permanenta ändringar av Wiser-temperaturen är att ett röstkommando lätt kan glömmas bort, vilket leder till att uppvärmningen av misstag lämnas på under en längre tidsperiod, t.ex. när användare lämnar sitt hem.

OBS: När ett kommando ges för att öka/minska temperaturen men inget temperaturbörvärde anges ställer Google Home in den nya börtemperaturen på det tidigare börvärdet ± 3 grader. Detta värde styrs av Google Home och skiljer sig från en vanlig Wiser-ökning, som ställer in det nya börvärdet på ±2 grader över/under den nuvarande omgivningstemperaturen.
OBS: Kommandon för att slå ”PÅ/AV” uppvärmningen är för närvarande inte tillgängliga på Google Home. Detta görs avsiktligt eftersom ”AV” inte kan kombineras med konceptet tillfällig drift, och omvänt finns inte konceptet av ett ”PÅ”-börvärde i Wiser-systemet.
OBS: Om Wiser-kontakten följer ett schema kommer allt du säger till Google Home att göra i samband med Wiser-kontakter att pågå fram till nästa händelse i Wiser-kontaktschemat. Om Wiser-kontakten körs i manuellt läge kommer allt du säger till Google Home att göra att finnas kvar tills nästa kommando, antingen från Google Home eller från Wiser Home-appen.

Vanliga Wiser-kommandon för Google Home

Nedan visas vanliga Wiser-kommandon som används med Google Home:

  • Förfrågan: “OK Google, är ljuset i sovrummet tänt?”

  • Rumstemperatur: ”OK Google, hur varmt är det i (rumsnamn)?”

  • Börtemperatur: ”OK Google, ställ in (rumsnamn) på XX grader”

  • Öka temperaturen: “OK Google, öka börvärdet med XX grader”

Nedan visas vanliga Wiser smart kontakt-kommandon som används med Google Home:

  • Kommando för bordslampa: “OK Google, tänd/släck bordslampan”

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.