SUG_SV_FI_WH-04

Appinställningar

Översikt över tillgängliga alternativ på inställningsmenyn.

På inställningsmenyn finns olika inställningar för delar av Wiser Home-systemet.

Rum och Enheter hanteras från inställningsmenyn.

hemskärmen:

  1. Tryck på .

    Inställningsmenyn:

    Konto

    Ändra informationen för ditt konto, t.ex. lösenord, meddelandeinställningar, hemadress osv.

    OBS: Du hittar även aviseringsinställningarna (t.ex. låg batterinivå) här.

    Energihantering

    Det här alternativet är endast tillgängligt om du har energienheter installerade i hemmet.

    • Tariff: Ställ in tariffen för att komma åt dina energikostnader och faktureringsdata. Du kan ställa in tariffen baserat på din kontraktstyp. Se Ange eltariff för detaljerad information om hur tariffen anges.

    • Lastbalansering: För att aktivera/inaktivera lastbalanseringen för enheter. Lastbalanseringen förhindrar att automatsäkringen utlöser genom att stänga av belastningen (t.ex. varmvattenberedare, EV-uttag) eller minska lastens effekt. Godkända enheter läggs automatiskt till i lastbalanseringen. Se Hantering av anti-tripping för detaljerad information om hur man registrerar sig för lastbalanseringen.

    Rum

    Lista över alla rum i ditt hem. Åtkomst till rumsalternativ.

    Enheter

    Lista över alla enheter i ditt hem. Åtkomst till enhetsalternativ.

    Bortaläge

    Ange vad som händer när du aktiverar bortaläge, t.ex. temperaturinställning och vilka enheter som ska stängas av. Se Borta-läge för detaljerad information.

    Systeminställningar

    Mer detaljerad information om appen Wiser Home. Ställ in tidszonen här.

    Support

    Ger dig allmän hjälp, t.ex. länken till avsnittet med vanliga frågor och svar på se.com, detaljerad guide, rapportering av fel och kontaktuppgifter till kundsupport. Se Support för detaljerad information.

    Hemskärm

    Anpassa utseendet på hemskärmen.

    App-tema

    Anpassa utseendet på appen Wiser Home till ljust eller mörkt läge. Se App-tema.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.