SUG_SV_FI_WH-04

Klimatstyrning

Klimatstyrning innebär att hantera beteendet hos klimatenheter i Wiser-systemet. För att skapa en klimatstyrning måste klimatenheter tilldelas ett rum.

Klimatstyrning på systemnivå

  • Om ett enskilt Wiser-värmesystem, som UFH, stöder en centraliserad vattenbaserad värmekälla (en panna eller en värmepump) kan den enskilda källan antingen vara uppvärmning eller kylning, men inte båda.

  • Rum som kommer från en enda värmekälla och inte kan kylas (t.ex. värmebaserade rum) kommer inte att drivas under kylningsperioden. När systemet till exempel är i kylningsläge i ett rum som inte kan kylas:

    • Radiatortermostaten får inte utföra en ökning och ska visa samma status som i läget för enhetslås.

    • Rumstermostaten ska vakna med någon av de tre knapparna  (+, -, O), men efterföljande knapptryckningar ändrar inte börvärdet.

  • Varmvatten för hushållsbruk användas i regel inte för kylningen. Det innebär att all varmvattenstyrning fungerar som vanligt under kylningsläget (detta kan komma från en alternativ källa, t.ex. elektrisk)

  • Rum som inte värms centralt från värmekällan (t.ex. eluppvärmningsrum) kommer att fortsätta att fungera normalt i uppvärmningsläget när kylningsläget är PÅ.

  • Där det finns flera UFH-enheter som var och en innehåller en värme-/kylbrytaringång, behöver bara en av dessa indikera kylning för hela systemet som ska försättas i kylningsläge

OBS: Se användarhandboken för den särskilda enheten för mer detaljerad information om klimatstyrningsfunktionerna för en specifik enhet.Lista över Wiser-enheter tillhandahåller länkarna till användarhandboken för respektive enhet.

Klimatstyrning på rumsnivå

När en klimatenhet tilldelas ett rum skapas ett enda Klimat som omfattar alla klimatenheter som tilldelats det rummet.

Klimatstyrningen ser ut och fungerar som en enhetsstyrning. Du kan styra klimatstyrningen direkt från hemskärmen och tilldela den till scenarion eller scheman.

  • Alla klimatstyrning som tilldelas ett rum kommer att kombineras som en klimatstyrning.

  • Klimatstyrningen kan inte namnges till skillnad från andra enheter, men kommer att anta rummets namn.

  • Enskilda klimatenheter kan inte tilldelas ett schema eller ett scenario. I stället kommer klimatstyrningen att visas i de relevanta listorna.

  • När du tilldelar en klimatstyrningsenhet (t.ex. en termostat) till ett rum med hjälp av Wiser Home-appen tillämpar systemet schemaläggning på rumsnivå. Det innebär att alla enheter i samma rum följer ett gemensamt uppvärmningsschema. Baserat på användarrollen skapas ett standardschema när klimatenheter tilldelas.

    När du är inloggad som professionell installatör:

    • I enhetskontrollskärmen är alternativet Följ schema inaktiverat som standard.

    • Alla rum är inställda på manuellt läge.

    • Du kan aktivera alternativet Följ schema om du vill att standarduppvärmningsschemat ska tillämpas.

    När du är inloggad som husägare:

    • I enhetskontrollskärmen är alternativet Följ schema aktiverat som standard.

    • Systemet tillämpar automatiskt ett standarduppvärmningsschema.

    • Du kan när som helst redigera schemat så att det passar din dagliga rutin och dina preferenser.

  • Om du använder en enda enhet i klimatstyrningen manuellt (t.ex. en av tre radiatortermostater) skickas kommandot till klimatstyrningen, vilket påverkar alla tilldelade enheter. (Alla tre radiatortermostater öppnas/stängs baserat på kommandot).

  • Enskilda enheter kan låsas för manuell drift.

  • Ta bort en klimatenhet från en klimatstyrning genom att ta bort klimatenheten från rummet.


Klimatstyrning:

A

Boost-läge

B

Måltemperatur

C

Statusikon

Uppvärmningsikon:

Kylningsikon:

D

Uppmätt temperatur i rummet

E Skjutreglage för att ställa in måltemperatur
F

Om klimatstyrning tilldelas ett Schema kan du välja om klimatstyrningen ska följa schemat.

G

Låter dig redigera ett befintligt Schema.

FÖRSLAG: Om klimatstyrningen inte tilldelas till ett schema kommer alternativet Skapa eller tilldela ett schema att vara tillgängligt.
H

Lägg till eller ta bort enheten från Favoritenheter. Se Hantera favoriter

J

Navigera till Detaljer om rummet för rummet som klimatstyrningen tilldelats.

Konfigurera en klimatstyrning

När du installerar din klimatstyrning måste du ta hänsyn till följande information.

Värmereglering:

  • Om ditt hem använder ett Wiser 16A-relä för temperaturkontroll måste du lägga till en Wiser rumstermostat eller Wiser temperatur-/luftfuktighetssensor i det rummet.

  • Om ditt hem använder en Wiser-golvvärmeanslutning måste du lägga till en Wiser rumstermostat/Wiser temperatur/-luftfuktighetssensor/ till det rummet.

  • Om du har tilldelat mer än två radiatortermostater till ett rum rekommenderas att du även tilldelar en rumstermostat/Wiser temperatur och luftfuktighetssensorUppkopplad rums-/golv-termostat 16 A till det rummet.

  • Tilldela endast en rumstermostat till en klimatstyrning.

Kylningskontroll:

  • Om ditt hem använder en Wiser-golvvärmeanslutning måste du lägga till en Wiser rumstermostat/Wiser temperatur och luftfuktighetssensor till det berörda rummet.

  • När kylningsläget aktiveras på en Uppkopplad rums-/golv-termostat 16 A eller på golvvärmen kopplar alla enheter om till kylningsläge. Om Uppkopplad rums-/golv-termostat 16 A är i kylningsläge går golvvärmen in i kylläge även om dess kylingång inte är aktiverad. Se användarhandboken för respektive enhet för mer detaljerad information. Lista över Wiser-enheter tillhandahåller länkarna till användarhandboken för respektive enhet.

  • Golvvärmens börtemperatur varierar mellan 18 °C och 30 °C.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.