SUG_SV_FI_WH-04

Värmerapport

Värmesystemets prestanda kan övervakas med värmerapporten.

Den möjliggör visning av temperaturhistorik för rum, börvärden, utomhus och möjliggör rumsjämförelser över tid för att säkerställa att systemet fungerar enligt schemalagda och manuella åtgärder.

Wiser registrerar rums-, bör- och utomhustemperaturer kontinuerligt och gör data tillgängliga i värmerapporten. Rapporten uppdateras dagligen och temperaturdata för en viss dag är tillgängliga nästa dag. Det går att se rapporten baserat på dag, vecka och månad.

För att navigera till värmerapporten:

  1. Tryck på Värmerapport (A).

  2. Värmerapport:

Enrumsvy

När du använder rapporten för första gången öppnas den från enrumsvyn.

Den här vyn visar som standard dagens rumstemperatur för det första rummet, som det visan på appens startskärm. Den visar också rummets börtemperatur (visas alltid med en svart linje).

Utomhustemperaturen visas inte som standard, men du kan välja att visa den genom att välja den i rumsväljaren.

När man tittar på ett enskilt rum kan man se hur lång tid det tar för rummet att värmas upp eller svalna till börtemperaturen. Den svarta linjen visar den inställda temperaturen (måltemperatur), dvs. Wisers uppvärmningsschema för rummet (om i automatiskt läge) eller den manuellt valda börtemperaturen (om i manuellt läge). Den här linjen visar rumstemperaturen som Wiser reglerar till hela tiden.

OBS: I enrumsvyn visas alltid börtemperaturlinjen för ett visst rum. Tillfälliga ändringar av börtemperaturen, t.ex. manuella ökningar och temperaturåsidosättningar, visas också på den här linjen.

Flerrumsvy

Flerrumsvyn möjliggör samtidig visning och jämförelse av upp till 16 rum. Utomhustemperaturen kan också markeras/avmarkeras i den här vyn.

OBS: Om endast ett rum är markerat i flerrumsvyn visas den svarta linjen som anger börtemperaturen.

Månadsvy

I månadsvyn visas en sammanfattning av rumstemperaturfluktuationer under en viss kalendermånad. Alla dagliga temperaturer i den här vyn visas som ett genomsnitt på grund av skärmstorleken.

Utomhustemperaturen i den här vyn visas som ett grönt band som anger de dagliga min-/maxtemperaturerna och det intervall inom vilket de dagliga temperaturerna har varierat under månaden.

Temperaturindikering

Rummets namn och temperatur visas när man trycker på en temperaturlinje. Alla områden utanför linjen kan tryckas på för att få dem att försvinna igen. Det är möjligt att trycka på valfri punkt i en temperaturlinje, inklusive konturen av den gröna utomhustemperaturen. Det går att trycka på temperaturlinjer i alla tre vyer (Dag/Vecka/Månad).

Temperaturdata saknas

Temperaturdata kanske saknas från systemet ibland. Detta kan bero på strömavbrott, ingen internetanslutning, tomma enhetsbatterier eller dålig RF-signal. Saknade data markeras med en prickad linje som förbinder de två punkter mellan vilka data inte är tillgängliga.

Om data saknas för ett visst datum eller datumintervall ersätts frågetecknet i RUM-fältet med . Om data för datumet/intervallet blir tillgängliga vid ett senare tillfälle, eller om vyn ändras till ett annat datum/intervall, utan att några data saknas, kommer frågetecknet att visas igen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?