SUG_SV_FI_WH-04

Skapa ett scenario

På skärmen Automationer:

  1. Tryck på ikonen för att navigera till skärmen Skapare av Scenario.

  2. Välj en ikon från listan (A).

  3. Ange ett namn för scenariot i textfältet. (B).

  4. Tryck på Lägg till åtgärder (C).

  5. Tryck på den enhet du vill lägga till i scenariot.

    FÖRSLAG:
    • Tryck på en markerad enhet igen för att ta bort den från scenariot.

    • Du kan lägga till valfri enhet från hemmet för att skapa ett scenario. Det maximala antalet enheter du kan lägga till i ett scenario är 60.

  6. Tryck på Klar.

  7. Tryck på en enhet för att öppna Enhetsstyrning och ställ in den status som du vill försätta enheten i och tryck på Ange i det övre högra hörnet.

    Upprepa för alla enheter.

  8. Tryck på Spara.

    FÖRSLAG: Du kan ta bort en enhet genom att dra den åt vänster och fästa ikonen .

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.