SUG_SV_FI_WH-04

Lägga till schema

  1. På skärmen Automatisering trycker du på ikonen (A).

  2. Ange ett namn i textfältet (C).

  3. Markera enhetstypen för schemat.

    VIKTIG:
    • Ett schema kan endast skapas för en enhetstyp. Om du vill tända en lampa samtidigt som du stänger en jalusi måste du skapa två scheman.

    • Rumsnivåklassificering: När du tilldelar en klimatstyrningsenhet (t.ex. en termostat) till ett rum med hjälp av Wiser Home-appen tillämpar systemet schemaläggning på rumsnivå. Det innebär att alla enheter i samma rum följer ett gemensamt uppvärmningsschema. Baserat på användarrollen skapas ett standardschema när klimatenheter tilldelas.

      När du är inloggad som professionell installatör:

      • I enhetskontrollskärmen är alternativet Följ schema inaktiverat som standard.

      • Alla rum är inställda på manuellt läge.

      • Du kan aktivera alternativet Följ schema om du vill att standarduppvärmningsschemat ska tillämpas.

      När du är inloggad som husägare:

      • I enhetskontrollskärmen är alternativet Följ schema aktiverat som standard.

      • Systemet tillämpar automatiskt ett standarduppvärmningsschema.

      • Du kan när som helst redigera schemat så att det passar din dagliga rutin och dina preferenser.

      Se Klimatstyrning för detaljerad information om klimatstyrningar.

  4. Välj enheterna som schemat gäller.

    OBS: Alla enheter av den valda enhetstypen är tillgängliga i listan.

  5. Tryck på Skapa (D).

  6. Tryck på ikonen (E) och ange detaljer för händelsen.

    Hitta detaljerad information om hur du lägger till händelser och redigerar scheman i kapitlet Redigera ett schema.

  7. Fortsätt att lägga till händelser tills schemat är klart.

    OBS: Ändringar i schemat sparas omedelbart.
  8. När schemat är klart trycker du på Tillbaka (F) för att spara schemat.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.