SUG_SV_FI_WH-04

Skapa ett konto

För att kunna styra systemet från din smartphone måste du skapa ett konto och logga in.

När den professionella installatören har konfigurerat Wiser-systemet lämnar denne över det till hemägaren. Därefter kommer hemägaren att skapa ett konto för att ha kontroll över Wiser-systemet. Se kapitlet Konfigurera Wiser-systemet för information om hur du konfigurerar Wiser-systemet.

Om hemägaren bestämmer sig för att installera Wiser-systemet på egen hand måste denne börja med att skapa ett konto innan Wiser-systemet konfigureras.

VIKTIG: Endast en husägare har tillgång till att skapa ett konto.
  1. På välkomstskärmen trycker du på Kom igång (A).
  2. Tryck på Husägare (B) för att skapa ett konto.
  3. Ange ditt namn och din e-postadress
  4. Ange ett lösenord
    OBS: Lösenordet måste uppfylla minst följande kriterier:
    • Åtta tecken långt

    • Innehåller minst en stor och en liten bokstav

    • Innehåller minst en siffra

    FÖRSLAG: Öka säkerheten på ditt lösenord genom att observera följande:
    • Använd inga personuppgifter, såsom namn, födelsedag, e-postadress etc. Dessa uppgifter är synliga för allmänheten och gör det enklare att gissa lösenordet.

    • Använd ett långt lösenord. Den måste innehålla minst sex tecken. Längre lösenord ökar säkerheten.

    • Använd inte ett lösenord som du redan har tilldelat för en annan tjänst.

    • Ta om möjligt med siffror, specialtecken och både stora och små bokstäver.

    • Ändra lösenordet ofta.

    FÖRSLAG: Läs kapitlet om hur du säkrar ditt nätverk Principer för internetsäkerhet
  5. Välj det land där ditt hem ligger.
  6. Tryck på Fortsätt.
  7. Aktivera konto.
    Ett e-postmeddelande kommer att skickas till den angivna adressen. Kontrollera din inkorg och klicka på bekräftelselänken.
    FÖRSLAG: Om du inte ser e-postmeddelandet i din inkorg kontrollerar du din skräppostmapp.

    Du kan uppdatera dina uppgifter och begära att e-postmeddelandet skickas igen om det behövs.

    När bekräftelsen har gjorts visar Wiser Home-appen ett meddelande om att installationen är klar.

  8. Tryck på ikonen .
  9. Läs och kryssa i rutan för att godkänna användaravtalet och sekretessmeddelandet och tryck på Jag accepterar.
  10. Anpassa ditt samtycke och tryck på Fortsätt.
  11. Ange din hemadress och tryck på Fortsätt.
    Hemadressen krävs för att funktioner som är beroende av platsen (t.ex. för att förutsäga utomhustemperaturen för Eco-läge) ska fungera korrekt.
  12. Tryck på för att börja lägga till enheter till ditt system. Se Lägga till en enhet.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.