SUG_SV_FI_WH-04

eSetup-app

Appen eSetup för elektriker är den dedikerade appen för elektriker för att konfigurera smarta hem- och smarta panelenheter.

Inget behov av dator eller komplexa verktyg för att konfigurera smarta system – allt kan göras via smartphone, tack vare appen eSetup för elektriker

Med appen eSetup för elektriker kan du

  • driftsätta Wiser-produkter med stegvis vägledning

  • se hela installationen i DEMO-läge (inget behov av faktiska enheter)

  • definiera system och inställningar för enheterna

  • verifiera och testa installationen

Anslut via Bluetooth eller Wi-Fi direkt till produkten. Den här särskilda appen för elektriker är ett driftsättningsverktyg för Wiser-enheter i bostäder och SmartLink-, Powertag-enheter i små fastigheter.

OBS: Det går inte att konfigurera alla Wiser-enheter med eSetup-appen. Appen erbjuder konfiguration för enheter som ljus- och jalusienheter, Evlink Home Smart / Schneider Charge.

Använda eSetup-appen

Med eSetup-appen kan du konfigurera enheter utan att behöva en internetanslutning.

Din smartphone ansluts direkt till enheten.

Du kan ange enhetsnamnet och tilldela det till ett rum. Andra inställningar beror på de enskilda enheterna.

Du kan testa enheterna.

Så här konfigurerar du en enhet:

  1. Välj enhetstyp (ljus- och jalusienheter).

  2. Välj specifik enhetstyp, t.ex. roterande dimmer.

  3. Anslut enheten till appen genom att försätta den i parkopplingsläge.

    Appen visar hur du försätter enheten i parkopplingsläge.

  4. Ange enhetens namn.

  5. Tilldela enheten till ett rum.

  6. Testa enheten.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.