SUG_SV_FI_WH-04

Redigera en automation

På skärmen Automation (A):

  1. Tryck på automationen som du vill redigera (B).

På skärmen Redigera automation kan du:

  • Ändra ikonen.

  • Byt namn på automatiseringen.

  • Ändra villkor, tid eller åtgärd.

Så här ändrar du villkor, tid eller åtgärd för en automation:

  1. Navigera till relevant flik (Om/När/Sedan) och tryck på det villkor, den tid eller den åtgärd som du vill ändra.

  2. Ange nya värden.

  3. Tryck på Spara (C).

Ta bort villkor, tid eller åtgärd:

  1. Navigera till relevant flik.

  2. Svep relevant villkor, tid eller åtgärd åt vänster.

  3. Tryck på (A)

  4. Tryck på Spara (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?