SUG_SV_FI_WH-04

Eco-läge

Eco Mode är en smart funktion utformad för att maximera effektiviteten i ditt värmesystem. Det optimerar automatiskt stopptiden för uppvärmningsfasen varje gång den inställda temperaturen ändras från ett högre till ett lägre värde.
OBS: Eco Mode är en systemfunktion som antingen är aktiverad eller inaktiverad för alla rum.
OBS: Obs! Denna funktion kommer inte att aktiveras när kylläge används.

Eco Mode inaktiverat

Wiser växlar börvärdestemperaturen kl. 22:00 enligt schemat. Beroende på vädret och hur väl isolerat hemmet är sjunker rumstemperaturen proportionellt med start kl. 22:00.

Varmvattenberedaren fortsätter att gå i cykler fram till kl. 22:00.

Eco Mode aktiverat

När Eco Modet aktiveras fastställer Wiser hur bra ditt hem behåller värmen i förhållande till den aktuella och förväntade utomhustemperaturen. Baserat på detta växlar systemet till nästa schemalagda börvärde före 22:00 utan märkbar förlust av komfort.

Perioden mellan den tidpunkt då Eco Modet växlar börvärdet och 22:00 motsvarar ekoperioden, och besparingar inträffar till följd av att varmvattenberedaren inte slås på.

Pannan slutar att gå före 22:00.

När ett rum befinner sig i en Eco-period visas en ECO-ikon i rummet på startskärmen.

ECO-ikonen visas även på skärmen för temperaturjustering och rumstermostaten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?