SUG_SV_FI_WH-04

Energidomän med elnät

Om du har en energienhet installerad, som en PowerTag E, är Energicenter tillgängligt.

I Energicenter kan du övervaka energiförbrukning och produktion, se detaljerad historik och få information om energibesparingar.

VIKTIG: Wiser-systemet stöder konfigurationen med följande strömförsörjningskombinationer där PowerTag Energi-sensorer är installerade.
  • Nät

  • Nät och solenergi

  • Nät och solenergi och batteri och solenergi (kombination)

    .

För att navigera till Energicenter:

  1. Tryck på .

OBS: Om du inte har några energienheter installerade, som en PowerTag E, visas Insikter.
OBS: Du hittar detaljerad information i användarhandboken för respektive enhet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?