SUG_SV_FI_WH-04

Live

Tillhandahåller realtidsdata om nätförbrukning och realtidsstatus för den plats som strömmen kommer från:

  • Nät till hemmet: Importera (ström från elnätet som förbrukas hemma)

  • Hem till nät: Export (överskottsström från produktion av solenergi till elnätet)

På sidan trycker du på Live.

A

Visar realtidsdata om den energi som genereras av olika källor, såsom elnätet, solpaneler etc.

VIKTIG: Liveströmflödesvyn är avsedd för snabba kontroller i realtid och är inte utformad för att vara öppen under längre perioder. Om den förblir öppen i mer än några minuter i följd kommer systemet att sluta uppdatera livedata automatiskt.

B

Anger hushållets totala energiförbrukning.

C

Listar stora kategorier av enheter och deras realtidsförbrukning i kilowatt (kW), vilket hjälper dig att spåra energiförbrukningen för varje enhet.

OBS: Om fler än fyra enheter spåras visas energiförbrukningen för de återstående enheterna som andra laster, som återger den totala energiförbrukningen för alla dessa enheter.

D

Representerar energiproduktionen under dagen. Toppar i diagrammet visar högre uteffekt under specifika timmar.

E

Ger en översikt över ditt hushålls energiprestanda för den aktuella dagen, inklusive både energianvändning och solenergieffektivitet.

  • Total förbrukning: Representerar den totala mängden energi som hushållet förbrukar.

  • Solenergiproduktion*: Anger den totala energin som genereras av solpanelerna.

  • Självförsörjning*: Visar den procentuella andelen av den totala energiförbrukningen som täcktes av egenproducerad solenergi, vilket återspeglar hur oberoende hushållet är av externa energikällor.

  • Produktion använd*:  Anger den procentandel av den producerade solenergin som faktiskt användes av hushållet.

OBS: * Indikerar att dessa data endast är tillgängliga för solcellssystem anslutna till elnätet.

F

Visar realtidspriserna på el under dagen. Du kan interagera med grafen för att se när de dyraste tiderna är baserade på din tariff.

OBS: Denna graf visas endast om du ställer in din eltariff på högtrafik/lågtrafik eller spotpris. Se Ange eltariff.

Importera

Visar hur mycket ström du importerar, en uppdelning i förbrukningskategorier och en förbrukningstidslinje.

Importera och exportera (gäller för nät med elnätsanslutet solenergisystem)

Visar hur mycket ström du importerar eller exporterar, en uppdelning i förbrukningskategorier och en förbrukningstidslinje.

Nätförbrukningen med laster visas i blått och överskottseffekten från batteri och solenergi visas i grönt.

OBS: Bläddra nedåt i appen för att se hela grafen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?