SUG_SV_FI_WH-04

Konfigurera som Professionell installatör

Appen har menyn Professionell installatör för att konfigurera ett Wiser-system och lägga till enheter utan att behöva logga in.
OBS: Alternativet att fungera som Professionell installatör är endast tillgängligt om du är utloggad från appen. Om du vill logga ut från appen går du till Kontoinställningar och trycker på Logga ut.

Så här konfigurerar du Wiser-systemet som Professionell installatör:

  1. På välkomstskärmen trycker du på Kom igång (A).

  2. Tryck på Professionell installatör (B).

  3. Välj ditt land i listan.

Via skärmen Lägg till enheter kan du lägga till en hubb. till systemet. Se Ansluta till hubbens tillfälliga Wi-Fi®-nätverk

och Ansluta till Wi-Fi® för att lägga till och konfigurera hubben..

Du kan också hämta den fasta programvaran till din app som uppdaterar hubben under konfigurationen. Se Hämta hubbens fasta programvara till appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?