SUG_SV_FI_WH-04

Wiser Home AI

Wiser Home AI är en funktion som gör det möjligt för användare att spara elkostnader genom att registrera energikrävande enheter som Elbilsladdare (EVlink Home Smart, Schneider Charge) eller resistiva vattenpannor (som styrs med en mikromodul).

Tariffer som stöds:

  • Fasta och hög-/lågtrafikstariffer: Endast tillgängligt om du har installerat solpaneler i hemmet.

  • Spotpris: Fungerar med eller utan solpaneler.

Så här fungerar det:

  1. Svara på några snabba frågor för att komma igång.

  2. Wiser Home AI skapar smarta scheman för dina inkopplade enheter

  3. Den begränsar användningen när elpriserna är höga, samtidigt som den tar hänsyn till dina vanor.

  4. Systemet anpassar sig baserat på din elanvändning under de senaste 30 dagarna.

Fördelar:

  • Genom att aktivera den här funktionen kan du spara upp till 25 % på elräkningen.

  • Dina besparingar övervakas dagligen, månadsvis och årsvis, så att du enkelt kan övervaka dina framsteg.

VIKTIG:
  • AI-systemet lär sig av historiska data om elförbrukning. Den kan utföra en viss optimeringsnivå även utan befintliga data, och dess effektivitet kommer att förbättras avsevärt med tiden.

  • Medan den här funktionen är aktiv ersätter Wiser Home AI-scheman alla anpassade scheman.

  • Du kan registrera upp till två olika enheter – 1 EV-enhet och 1 vattenvärmare.

Viktiga egenskaper

AI-baserade realtidsautomatiseringar:

AI-baserad realtidsautomatisering prioriterar självförbrukning först, följt av elnätsförbrukning under tider med lägre kostnad. Den anpassar sig efter dina användningsvanor för EV och varmvatten, maximerar användningen av förnybar energi och minskar elkostnaderna.

EV-dimningsförmåga:

Systemet kan justera laddningsströmmen för din elbil baserat på överskottsenergiproduktion från solpaneler, vilket minimerar laddningskostnaderna och maximerar användningen av förnybar energi.
I diagrammet nedan jämförs systemets beteende med och utan EV-dimning. Den visar hur EV-dimning optimerar prestanda genom att prioritera den mest kostnadseffektiva energikällan.
Utan dimning:

  • Elbilsladdaren arbetar alltid med maximal effekt.

  • Om solproduktionen är mindre än nödvändigt hämtar laddaren återstående energi från elnätet.

    Resultat: Blandad energianvändning som delvis kommer från solenergi och delvis från elnätet.

Med dimning:

  • Laddaren justerar sin effekt för att matcha tillgänglig solenergi.

  • Den saktar ned laddningen för att endast använda solenergi, undviker elnätsanvändning och säkerställer att elbilen når den nödvändiga energinivån före nästa användning.

    Resultat: Laddningen tar längre tid, men den drivs till 100 % av solenergi, vilket minskar elkostnaderna och ökar hållbarheten.

Besparingsberäkning på energipanelen:

Energipanelen beräknar dina besparingar och håller koll din avkastning på investeringen (ROI).

Enkel aktivering/inaktivering av laster:

Enkel på/av-knapp för att aktivera eller inaktivera laster.

Tillfällig åsidosättningsfunktion (Borta-läge):

Åsidosätter Wiser Home AI-funktionen för att anpassa heminställningarna när du är borta, vilket säkerställer energieffektivitet även när du inte är hemma.

Meddelanden om funktionsfel:

Meddelar dig om det uppstår funktionsfel.

Enheter som stöds:

  • Strömställarpuck (vattenvärmare)

  • EVLink Home Smart

  • Schneider Charge

Förutsättning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?