DOCA0221FR-01

Retrait de l'appareil débrochable

Retirer l'appareil

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le châssis doit être solidement fixé lors de l'installation ou du retrait de l'appareil.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape

Action

1

Mettez l'appareil en position ouvert.

2

Tirez sur les rails du châssis jusqu'à ce qu'ils soient complètement déployés.

3

Tirez l'appareil et faites-le glisser le long des rails pour le sortir au maximum.

Résultat : L'appareil est maintenu par les rails, hors du châssis, et prêt à être soulevé.

Soulever l'appareil

L'appareil et le châssis disposent tous deux de poignées de manutention permettant de les soulever. Pour soulever l'appareil, utilisez un dispositif de levage fixé aux poignées de manutention, conformément aux instructions fournies dans cette section.

DANGER
RISQUE DE CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT
  • Vérifiez que la capacité du dispositif de levage est suffisante pour l'appareil.
  • Suivez les instructions du constructeur pour utiliser l'équipement de levage.
  • Portez un casque de protection, des chaussures de sécurité et des gants résistants.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Soulevez l'appareil des rails du châssis à l'aide des poignées situées sur les côtés.

Poids de l'appareil

Nombre de pôles Appareil Poids (kg)

3P

Partie mobile (débrochable)

14

Châssis

16

Appareil fixe

14

4P

Partie mobile (débrochable)

18

Châssis

21

Appareil fixe

18

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.