DOCA0221FR-01

Installer l'appareil débrochable dans le châssis

Conditions de manutention des appareils débrochables

L'embrochage et le débrochage de l'appareil débrochable nécessite l'insertion de la manivelle d'embrochage. Lorsque le châssis est verrouillé par des serrures ou des cadenas, ou qu'un verrouillage porte ouverte est en place, la manivelle d'embrochage ne peut être insérée.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez le document NFPA 70E ou CSA Z462, ou son équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
  • Utiliser la manivelle fournie pour embrocher ou débrocher l'appareil dans le châssis.
  • N'utilisez pas d'outils électriques pour l'embrochage.
  • Ne tournez pas la manivelle lorsque le bouton-poussoir d'acquittement est sorti.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Détrompeur

Avant d'embrocher l'appareil débrochable, vérifiez qu'il correspond au châssis en termes de courant nominal et de niveau de performance.

Le détrompeur en option n'autorise l'installation d'un appareil débrochable que dans un châssis aux caractéristiques compatibles.

Installer l'appareil

DANGER
RISQUE DE CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT
  • Vérifiez que la capacité du dispositif de levage est suffisante pour l'appareil.
  • Suivez les instructions du constructeur pour utiliser l'équipement de levage.
  • Portez un casque de protection, des chaussures de sécurité et des gants résistants.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
  • Le châssis doit être solidement fixé lors de l'installation ou du retrait de l'appareil.
  • Avant de monter l'appareil, vérifiez qu'il correspond au châssis.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape

Action

1

Mettez l'appareil en position ouvert.

2

Si le châssis n'est pas encore installé dans un tableau, fixez-le solidement sur une palette.

3

Sortez la manivelle de son rangement.

4

Vérifiez que le témoin du châssis indique la position Débroché.

Si le témoin de position du châssis n'indique pas la position Débroché, exécutez la procédure de débrochage de l'appareil débrochable.

5

Tirez sur les rails du châssis jusqu'à ce qu'ils soient complètement déployés.

6

Installez l'appareil sur les rails à l'aide d'un équipement de levage approprié.

Vérifiez que les quatre roulettes situées sur les côtés de l'appareil reposent sur les rails.

 

7

Décrochez le dispositif de levage.

8

En utilisant les deux mains, poussez l'appareil au maximum dans le châssis. Prenez garde à ne pas imprimer de pression sur le déclencheur. Les rails restent déployés.

9

Lorsque l'appareil est complètement inséré dans le châssis, rentrez les rails au maximum.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.