DOCA0221FR-01

Page d'accueil Go2SE

Présentation

Lorsque le code QR en face avant d'un appareil ComPacT NS est scanné avec un smartphone qui exécute un logiciel de lecture de code QR et qui est connecté à Internet, la page d'accueil Go2SE s'affiche.

Cette page fournit des informations sur l'appareil et une liste de menus.

Description de la page d'accueil

La page d'accueil est accessible à partir de smartphones Android et iOS. Les menus sont identiques, avec de légères différences de présentation.

L'exemple suivant illustre la page d'accueil affichée sur un smartphone Android :

  1. Référence commerciale du déclencheur MicroLogic

  2. Type de déclencheur MicroLogic

  3. Menus de la page d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des menus suivants.

  4. Applications téléchargeables

Caractéristiques

Ce menu permet d'accéder à une fiche produit contenant des informations détaillées sur le déclencheur MicroLogic

Documentation

Ce menu permet d'accéder aux publications techniques ComPacT NS, par exemple

  • Certificats

  • Déclaration de conformité

  • Instructions de service

  • Guides d'utilisation

Pièces de rechange

Ce menu permet d'accéder à la liste des pièces de rechange, avec des liens vers des informations plus détaillées et des procédures d'achat.

Commentaires sur le produit

Ce menu permet d'accéder à une enquête de satisfaction client.

Application mySchneider

La sélection de cette application permet d'accéder à l'application mobile du service clientèle de Schneider Electric mySchneider, laquelle peut être téléchargée sur les smartphones Android et iOS. Consultez la boutique d'applications pour connaître les smartphones compatibles. Cette application propose des instructions en libre-service et un accès facile à l'assistance d'experts Schneider Electric.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.