DOCA0221FR-01

ComPacT NS630b-1600 fixe à commande rotative prolongée

Appareil fixe à commande rotative prolongée

  1. Chambre de coupure

  2. Déclencheur MicroLogic

  3. Capot avant

  4. Arbre fixe

  5. Commande rotative prolongée

  6. Plaque signalétique

  7. Emplacement pour serrure en option

  8. Bouton Push-to-trip

  9. Code QR sur le déclencheur MicroLogic

Pour plus d'informations sur le montage d'un ComPacT NS630b-1600 fixe à commande rotative prolongée, voir JYT6180003 ComPacT NS630b-1600 - Disjoncteur ou interrupteur fixe - Instruction de service.

Pour plus d'informations sur le montage d'une commande rotative prolongée sur un ComPacT NS630b-1600 fixe, voir BQT1167602 ComPacT NS630b-1600 - Commande rotative prolongée - Instruction de service.

Accessoires pour appareil fixe à commande rotative prolongée

  1. Supports pour montage horizontal

  2. Poignée de manutention

  3. Module de communication BCM ULP

  4. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF1 (câblé ou sans fil)

  5. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF2 (câblé ou sans fil)

  6. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF3 (câblé ou sans fil)

  7. Auxiliaire de signalisation de déclenchement SD (câblé ou sans fil)

  8. Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX ou déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

  9. Auxiliaire de signalisation de défaut électrique SDE (câblé ou sans fil)

    Zoom Z1

  10. Bornes auxiliaires de commande

  11. Contact avancé à l'ouverture CAO1

  12. Contact avancé à l'ouverture CAO2

  13. Contact avancé à la fermeture CAF1

  14. Contact avancé à la fermeture CAF2

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.