DOCA0221FR-01

ComPacT NS630b-1600 débrochable à commande rotative directe

Partie mobile de l'appareil débrochable à commande rotative directe

  1. Plaques de montage latérales

  2. Poignée de manutention

  3. Chambre de coupure

  4. Déclencheur MicroLogic

  5. Capot avant

  6. Commande rotative directe

  7. Plaque signalétique

  8. Emplacement pour serrure en option

  9. Bouton Push-to-trip

  10. Code QR sur le déclencheur MicroLogic

Pour plus d'informations sur le montage d'un appareil ComPacT NS630b-1600 débrochable à commande rotative directe, voir JYT6180103 ComPacT NS630b-1600 - Disjoncteur ou interrupteur-sectionneur débrochable - Instruction de service.

Pour plus d'informations sur le montage d'une commande rotative directe sur un appareil ComPacT NS630b-1600 débrochable, voir BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - Commande rotative directe - Instruction de service.

Accessoires pour appareil débrochable à commande rotative directe

  1. Détrompeur

  2. Module de communication BCM ULP

  3. Bloc de contacts déconnectable

  4. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF1 (câblé ou sans fil)

  5. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF2 (câblé ou sans fil)

  6. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF3 (câblé ou sans fil)

  7. Auxiliaire de signalisation de déclenchement SD (câblé ou sans fil)

  8. Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX ou déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

  9. Auxiliaire de signalisation de défaut électrique SDE (câblé ou sans fil)

    Zoom Z1

  10. Contact avancé à l'ouverture CAO1

  11. Contact avancé à l'ouverture CAO2

  12. Contact avancé à la fermeture CAF1

  13. Contact avancé à la fermeture CAF2

Le châssis est identique pour tous les appareils ComPacT NS630b-1600 débrochables. Pour plus d'informations sur le châssis et son détrompeur, voir Châssis.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.