DOCA0221FR-01

Châssis pour appareil ComPacT NS630b-1600 débrochable

Le châssis est identique pour les appareils ComPacT NS630b-1600 débrochables avec :

Châssis

  1. Poignée de manutention

  2. Capot de chambre de coupure

  3. Borniers pour accessoires

  4. Plaque d'identification de bornier

  5. Verrouillage du châssis par cadenas

  6. Indicateur de position de la partie mobile (embroché, test ou débroché)

  7. Ouverture d'insertion de la manivelle d'embrochage

  8. Bouton-poussoir d'acquittement

  9. Rangement de la manivelle

  10. Manivelle

  11. Poignée de retrait

  12. Rail d'extension

  13. Volets isolants supérieurs

  14. Volets isolants inférieurs

Accessoires du châssis

  1. Interverrouillage de porte

  2. Détrompeur

  3. Contacts de position de l'appareil débrochable

  4. Borniers pour accessoires en option

  5. Verrouillage du châssis par serrures

  6. Verrouillage d'embrochage porte ouverte

  7. Cache-borne auxiliaire

Bornier du châssis

L'exemple ci-dessous présente un appareil débrochable à maneton. Les borniers sont identiques pour les appareils à commande rotative directe et à commande rotative prolongée.

Affectation des borniers du châssis

Le tableau suivant décrit l'affectation des borniers des disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs débrochables :

  • Les borniers en option sont fournis sur le châssis uniquement si les accessoires associés sont installés sur l’appareil.

  • N/A indique que les borniers et les accessoires associés ne sont pas compatibles avec l’appareil.

Bornier

Marquage

Description

Disjoncteur

Interrupteur-sectionneur

A

CD1-CD2

2 contacts CD de position Débroché

En option

En option

B

Com

Bornier pour le module de communication BCM ULP

En option

N/A

UC1

Sélectivité logique (ZSI), cadre sommateur pour protection différentielle, ou entrée de module MDGF

  • Standard avec les déclencheurs MicroLogic A/E/P

  • N/A avec les déclencheurs MicroLogic sans mesures

N/A

UC2

TC externe, cadre sommateur pour protection différentielle ou entrée de module MDGF

N/A

UC3

Alimentation externe 24 VCC et tension externe

N/A

CAF1-CAF2

Contact avancé à la fermeture (commande rotative)

En option

En option

SDE

Contact SDE de signalisation de défaut électrique

En option

N/A

MN/MX

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

ou déclencheur voltmétrique d'ouverture MX

En option

En option

MT1

Commande de fermeture électrique

N/A

N/A

MT2

Commande d'ouverture électrique

N/A

N/A

SD

Contact de signalisation de déclenchement

En option

En option

CAO1–CAO2

Contact avancé à l'ouverture (commande rotative)

En option

En option

OF1-OF3

3 contacts de signalisation OF

En option

En option

C

CE1–CE3

3 contacts de position Embroché CE

En option

En option

CT1

1 contact de position Test CT

En option

En option

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.