DOCA0221FR-01

Verrouillage de la commande rotative prolongée

Cadenassage de la commande rotative prolongée en position OFF

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ECLAIR D’ARC ELECTRIQUE
Lorsque la commande est en position O (Off), utilisez systématiquement un dispositif de détection de tension correctement calibré pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de commencer à travailler sur l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Vous pouvez utiliser un à trois cadenas (diamètre de manille 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 po.)) pour verrouiller la commande rotative prolongée en position OFF.

Etape

Action

1

Mettez l'appareil en position OFF.

2

Tirez sur la languette vers l'extérieur.

3

Insérez la manille (diamètre 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 po.)) du ou des cadenas.

NOTE: Les cadenas ne sont pas fournis.
NOTE: Pour plus d'informations sur le cadenassage de la poignée rouge pour la commande de machine-outil (type VDE), voir BQT1167602 ComPacT NS630b-1600 - Commande rotative prolongée - Instruction de service

Cadenassage de la commande rotative prolongée en position ON

Pour activer le cadenassage en position ON, voir BQT1167602 ComPacT NS630b-1600 - Commande rotative prolongée - Instruction de service.

Etape

Action

1

Mettez l'appareil en position ON.

2

Tirez sur la languette vers l'extérieur.

3

Insérez la manille (diamètre 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 po.)) du ou des cadenas.

NOTE: Les cadenas ne sont pas fournis.
NOTE: Pour plus d'informations sur le cadenassage de la poignée rouge pour la commande de machine-outil (type VDE), voir BQT1167602 ComPacT NS630b-1600 - Commande rotative prolongée - Instruction de service

Verrouillage par serrure de la commande rotative prolongée en position OFF

La serrure est un accessoire en option.

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Lorsque la commande est en position O (Off), utilisez systématiquement un dispositif de détection de tension correctement calibré pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de commencer à travailler sur l'équipement.
  • La commande est livrée avec le verrouillage de porte activé.
  • Lorsque le verrouillage de porte est activé, seules les personnes qualifiées sont autorisées à le désactiver.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédez comme suit pour verrouiller la commande rotative prolongée en position OFF à l'aide d'une serrure.

Etape

Action

1

Mettez l'appareil en position OFF.

2

Ouvrez la porte.

3

Insérez la clé et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

4

Retirez la clé.

5

Fermez la porte.

Verrouillage par clé de la commande rotative prolongée en position ON

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • La commande est livrée avec le verrouillage de porte activé.
  • Lorsque le verrouillage de porte est activé, seules les personnes qualifiées sont autorisées à le désactiver.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Lorsque la commande rotative prolongée est en position ON, la porte est bloquée par le verrouillage de porte. Le verrouillage de porte peut être désactivé selon la procédure décrite dans BQT1167602 ComPacT NS630b-1600 - Commande rotative prolongée - Instruction de service.

Procédez comme suit pour verrouiller la commande rotative prolongée en position ON à l'aide d'une serrure.

Etape

Action

1

Mettez l'appareil en position ON.

2

Désactivez le verrouillage de porte en insérant un trombone dans la commande rotative, comme illustré.

3

Ouvrez la porte et retirez le trombone.

4

Insérez la clé et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

5

Retirez la clé.

6

Désactivez le verrouillage de porte en insérant un trombone dans la commande rotative, comme illustré.

7

Fermez la porte et retirez le trombone.

Lorsque la commande rotative est verrouillée en position ON :
  • Les fonctions de protection sont actives et elles déclenchent le disjoncteur en cas de défaut électrique

  • Vous pouvez déclencher le disjoncteur à l'aide du bouton push-to-trip.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.