DOCA0221FR-01

Présentation

Le tableau électrique et les appareillages qui le composent vieillissent, qu'ils fonctionnent ou non. Ce vieillissement est principalement dû à l'influence de l'environnement et des conditions d'exploitation.

Pour que votre appareil ComPacT NS conserve les caractéristiques de fonctionnement spécifiées dans le catalogue pendant toute sa durée de vie, assurez-vous que :

  • l'appareil est installé dans des conditions d'environnement et d'exploitation optimales.

  • des inspections de routine et une maintenance régulière sont effectuées par du personnel qualifié.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.