DOCA0221FR-01

Cycles d'ouverture et de fermeture

La nécessité d'assurer la continuité de service dans une installation signifie généralement que les appareils fonctionnent rarement. Un nombre excessif de cycles de fonctionnement accélère le vieillissement, mais leur absence sur une longue période peut entraîner des dysfonctionnements mécaniques. Il est nécessaire de faire fonctionner régulièrement les appareils afin de maintenir le niveau de performance normal de tous les composants impliqués dans les cycles d'ouverture et de fermeture.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.