DOCA0221FR-01

Manipulation de l'appareil de la position Débroché à la position Test

Etape

Action

1

L'appareil est en position Débroché. Sortez la manivelle de son rangement.

2

Insérez la manivelle dans l'orifice d'embrochage.

3

Enfoncez le bouton-poussoir d'acquittement.

4

Tournez la manivelle d'embrochage dans le sens des aiguilles d'une montre.

Résultat : L'appareil recule dans le châssis.

5

Lorsque l'appareil est en position Test, le bouton-poussoir d'acquittement sort et le mécanisme bloque la manivelle d'embrochage.

Résultat : L'appareil est en position Test. Retirez la manivelle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?