Contacts de signalisation
Introduction
Un modèle unique de contact fournit les fonctions de signalisation OF, SD, SDE, CAO et CAF. La position du contact à l'intérieur du boîtier détermine sa fonction.
Les contacts de signalisation se trouvent sous la face avant du disjoncteur. Ils sont installés dans un compartiment isolé des circuits de puissance. Ils sont de deux types :
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : NNZ4314501.
Contacts standard et à niveau bas
Les contacts standard et à niveau bas sont de type inverseur à point commun.
NC Contact normalement fermé
NO Contact normalement ouvert
Le tableau suivant décrit le fonctionnement des contacts secs standard et bas niveau :
|
Nom |
Définition |
|---|---|
|
Contact de signalisation OF |
Inverseur : Le contact NO est normalement ouvert lorsque le disjoncteur est en position O (OFF). |
|
Contact de signalisation SD |
Signalement de déclenchement : Le contact SD indique que le disjoncteur s'est déclenché suite à :
|
|
Contact de signalisation SDE |
Signalement de défaut électrique : Le contact SDE indique que le disjoncteur s’est déclenché sur un défaut électrique dû à :
|
|
Contact avancé à l'ouverture CAO |
Indication de position de la commande rotative : Le contact avancé à l'ouverture CAO indique que la commande rotative a commencé à tourner vers la position Ouvert. |
|
Contact avancé à la fermeture CAF |
Indication de position de la commande rotative : Le contact avancé à la fermeture CAF indique que la commande rotative a commencé à tourner vers la position Fermé. |
Fonctionnement des contacts de signalisation
Les figures suivantes montrent la position des contacts de signalisation pour chaque position de la commande et des contacts principaux.
|
Position du contact de signalisation SDE |
1-2 |
Fermé |
Fermé |
Ouvert |
Fermé |
Ouvert |
|
1-4 |
Ouvert |
Ouvert |
Fermé |
Ouvert |
Fermé |
Fonctionnement des contacts avancés à l'ouverture et à la fermeture
Un changement de position de la commande rotative directe ou prolongée est indiqué par les contacts avancés à l'ouverture et à la fermeture suivants :
-
Un contact avancé à l'ouverture CAO indique que la commande rotative a commencé à tourner vers la position Ouvert. Il peut être utilisé pour ouvrir le circuit de contrôle du contacteur avant l'ouverture du disjoncteur.
-
Un contact avancé à la fermeture CAF indique que la commande rotative a commencé à tourner vers la position Fermé. Il peut être utilisé pour alimenter un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN avant la fermeture du disjoncteur.