Statut de l'appareil débrochable
Conditions de manutention des appareils débrochables
L'embrochage et le débrochage de l'appareil débrochable nécessite l'insertion de la manivelle d'embrochage. Lorsque des interverrouillages, des cadenas ou un dispositif de verrouillage porte ouverte sont en place, il est impossible d'insérer la manivelle.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR
D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Positions des appareils débrochables
Le témoin placé sur la face avant du châssis signale localement la position de l'appareil dans le châssis.
Contacts de position des appareils débrochables
La position de l'appareil dans le châssis est transmise à distance par la position des contacts suivants :
-
CE : position Embroché
-
CT : position Test
-
CD : position Débroché. L'appareil est en position Débroché lorsque la distance d'isolement minimale entre les contacts principaux et les contacts auxiliaires est atteinte.
Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : 51201010AA.
L'état des contacts de position change en fonction de la position de l'appareil lors des opérations d'embrochage et de débrochage, conformément au diagramme suivant.
DANGER