DOCA0221FR-01

Verrouillage de la porte du tableau

Description

L'option de verrouillage est installée à gauche ou à droite du châssis :

  • Lorsque l'appareil est en position Embroché ou Test, le loquet est abaissé et la porte est verrouillée.

  • Lorsque l'appareil est en position Débroché, le loquet est relevé et la porte est déverrouillée.

Pour plus d'informations sur la procédure d'installation de l'accessoire, consultez la notice suivante sur le site Web de Schneider Electric : 51201014AA.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?