DOCA0221FR-01

Identification de l'appareil

Plaque de performance

  1. Niveau de performance

  2. Type et courant nominal du ComPacT NS

  3. Ui : tension assignée d'isolement

  4. Ue : tension assignée d'emploi

  5. Icw : courant assigné de courte durée admissible

  6. Fréquence

  7. Norme

  8. Type d'appareil : disjoncteur ou interrupteur-sectionneur

  9. Uimp : tension assignée de tenue aux chocs

  10. Ics : pouvoir assigné de coupure de service

  11. Icu : pouvoir assigné de coupure ultime

  12. Non applicable aux réseaux informatiques

  13. Catégorie de sélectivité selon la norme IEC 60947-2

Code QR

Lorsque le code QR situé à l'avant d'un déclencheur MicroLogic est scanné avec un smartphone équipé d'un lecteur approprié et connecté à Internet, la page d'accueil Go2SE s'affiche. La page d'accueil affiche des informations sur l'appareil ainsi qu'une liste de menus (voir la section détaillée).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.