DOCA0221ES-01

ComPacT NS630b-1600 extraíble con mando giratorio directo

Parte móvil del aparato extraíble con mando giratorio directo

  1. Placas de montaje laterales

  2. Empuñadura de maniobra

  3. Cámara de corte

  4. Unidad de control MicroLogic

  5. Cubierta delantera

  6. Mando giratorio directo

  7. Placa de características

  8. Ranura para enclavamiento opcional

  9. Botón Push-to-trip

  10. Código QR en la unidad de control MicroLogic

Para obtener más información sobre el montaje de un ComPacT NS630b-1600 con mando giratorio directo, consulte JYT6180103 ComPacT NS630b-1600 - Interruptor automático o disyuntor extraíbles - Hoja de instrucciones.

Para obtener más información sobre el montaje de un mando giratorio directo en un ComPacT NS630b-1600 extraíble, consulte BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - Mando giratorio de montaje directo - Hoja de instrucciones.

Accesorios para aparato extraíble con mando giratorio directo

  1. Dispositivo antierror

  2. Módulo de comunicaciones BCM ULP

  3. Bloque de contactos desconectable

  4. Equipo auxiliar de señalización ON/OFF OF1 (cableado o inalámbrico)

  5. Equipo auxiliar de señalización ON/OFF OF2 (cableado o inalámbrico)

  6. Equipo auxiliar de señalización ON/OFF OF3 (cableado o inalámbrico)

  7. Equipo auxiliar de señalización de disparo SD (cableado o inalámbrico)

  8. Bobina de apertura MX o bobina de disparo MN

  9. Equipo auxiliar de señalización de disparo por defecto SDE (cableado o inalámbrico)

    Zoom Z1

  10. Contacto de corte anticipado CAO1

  11. Contacto de corte anticipado CAO2

  12. Contacto de cierre anticipado CAF1

  13. Contacto de cierre anticipado CAF2

El chasis es idéntico en todos los chasis aparatos extraíbles ComPacT NS630b-1600. Para obtener más información sobre el chasis y su dispositivo antierror, consulte Chasis.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.