DOCA0221ES-01

Retirada del dispositivo extraíble

Extracción del aparato

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Al instalar o retirar el aparato, es necesario que el chasis esté bien fijado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Paso

Acción

1

Coloque el dispositivo en la posición abierta.

2

Extraiga los rieles del chasis hasta que estén completamente extendidos.

3

Extraiga el aparato todo lo que pueda en el chasis haciéndolo rodar por los rieles.

Resultado: El aparato se sostiene sobre los rieles, fuera del chasis y está listo para ser elevado.

Elevación del aparato

Tanto el aparato como el chasis tienen una empuñadura de maniobra para elevarlo. Para elevar el aparato, utilice el aparato de elevación unido a la empuñadura de maniobra, siguiendo las indicaciones ofrecidas en esta sección.

PELIGRO
RIESGO DE CAÍDA DEL APARATO
  • Asegúrese de que el equipo de elevación tiene la capacidad suficiente para el aparato que desea elevar.
  • Para utilizar el equipo de elevación, siga las instrucciones del fabricante.
  • Lleve puestos casco, calzado de seguridad y guantes pesados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Eleve el aparato de los rieles del chasis usando la empuñadura de maniobra situada a ambos lados del aparato.

Pesos de los aparatos

Número de polos Dispositivo Peso (kg)

3P

Parte móvil (extraíble)

14

Chasis

16

Dispositivo fijo

14

4P

Parte móvil (extraíble)

18

Chasis

21

Dispositivo fijo

18

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.