DOCA0221ES-01

Paso del aparato de la posición desenchufado a la de test

Paso

Acción

1

El aparato está en la posición desconectada. Retire la manivela de su ubicación de almacenamiento.

2

Inserte la manivela en la ranura de introducción.

3

Pulse el botón pulsador de posición de desbloqueo.

4

Gire la manivela hacia la derecha.

Resultado: El aparato retrocede en el chasis.

5

Al llegar a la posición de test, el botón de desbloqueo de posición salta y el mecanismo bloquea la manivela.

Resultado: El aparato está en la posición de test. Retire la manivela.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?