DOCA0221ES-01

Bloqueo del mando giratorio prolongado

Bloqueo del mando giratorio prolongado con un candado en la posición OFF

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
Cuando el mando esté en la posición O-Off, utilice siempre un voltímetro adecuado para confirmar que el dispositivo está apagado antes de realizar cualquier trabajo en él.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Puede utilizar de uno a tres candados (diámetro de la armella 5-8 mm [0,2-0,3 in]) para bloquear el mando giratorio prolongado en la posición OFF.

Paso

Acción

1

Coloque el dispositivo en la posición OFF.

2

Extraiga la pestaña.

3

Inserte la armella (diámetro de 5 a 8 mm [de 0,2 a 0,3 in]) de los candados.

NOTA: No se suministran candados.
NOTA: Para obtener más información sobre cómo bloquear el mango rojo para el control de herramientas de máquina (tipo VDE), consulte BQT1167602 ComPacT NS630b-1600 - Mando giratorio prolongado - Hoja de instrucciones

Bloqueo del mando giratorio prolongado con un candado en la posición ON

Para activar el bloqueo con un candado en la posición ON, consulte BQT1167602 ComPacT NS630b-1600 - Mando giratorio prolongado - Hoja de instrucciones.

Paso

Acción

1

Coloque el aparato en la posición ON (I).

2

Extraiga la pestaña.

3

Inserte la armella (diámetro de 5 a 8 mm [de 0,2 a 0,3 in]) de los candados.

NOTA: No se suministran candados.
NOTA: Para obtener más información sobre cómo bloquear el mango rojo para el control de herramientas de máquina (tipo VDE), consulte BQT1167602 ComPacT NS630b-1600 - Mando giratorio prolongado - Hoja de instrucciones

Bloqueo con candado del mando giratorio prolongado en la posición OFF

El candado es un accesorio opcional.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Cuando el mando esté en la posición O-Off, utilice siempre un voltímetro adecuado para confirmar que el dispositivo está apagado antes de realizar cualquier trabajo en él.
  • La maneta se entrega con el bloqueo de la puerta activado.
  • Cuando el bloqueo de la puerta está activado, solo las personas cualificadas están autorizadas para desactivarlo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Siga este procedimiento para bloquear el mando giratorio prolongado en la posición OFF con un candado.

Paso

Acción

1

Coloque el dispositivo en la posición OFF.

2

Abra la puerta.

3

Inserte la llave y gírela hacia la izquierda.

4

Retire el conmutador.

5

Cierre la puerta.

Bloqueo con candado del mando giratorio prolongado en la posición ON

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • La maneta se entrega con el bloqueo de la puerta activado.
  • Cuando el bloqueo de la puerta está activado, solo las personas cualificadas están autorizadas para desactivarlo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Cuando el mando giratorio prolongado está en la posición de ON, la puerta se bloquea con el enclavamiento de la puerta. El enclavamiento de la puerta puede desactivarse según el procedimiento descrito en BQT1167602 ComPacT NS630b-1600 - Mando giratorio prolongado - Hoja de instrucciones.

Siga este procedimiento para bloquear el mando giratorio prolongado en la posición ON con un candado.

Paso

Acción

1

Coloque el aparato en la posición ON (I).

2

Desactive el bloqueo de la puerta insertando un clip en el mando giratorio, como se muestra.

3

Abra la puerta y retire el clip.

4

Inserte la llave y gírela hacia la izquierda.

5

Retire el conmutador.

6

Desactive el bloqueo de la puerta insertando un clip en el mando giratorio, como se muestra.

7

Cierre la puerta y retire el clip.

Si el mando giratorio se encuentra bloqueado en la posición ON:
  • Las funciones de protección se activan y disparan el interruptor automático si se produce un fallo eléctrico.

  • Puede disparar el interruptor automático con el botón push-to-trip.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.