DOCA0221ES-01

ComPacT NS630b-1600 fijo con mando giratorio prolongado

Dispositivo fijo con mando giratorio prolongado

  1. Cámara de corte

  2. Unidad de control MicroLogic

  3. Cubierta delantera

  4. Eje fijo

  5. Mando giratorio prolongado

  6. Placa de características

  7. Ranura para enclavamiento opcional

  8. Botón Push-to-trip

  9. Código QR en la unidad de control MicroLogic

Para obtener más información sobre el montaje de un ComPacT NS630b-1600 fijo con mando giratorio prolongado, consulte JYT6180003 Interruptor automático o interruptor en carga fijo ComPacT NS630b-1600 - - Hoja de instrucciones.

Para obtener más información sobre el montaje de un mando giratorio prolongado en un ComPacT NS630b-1600 fijo, consulte BQT1167602 ComPacT NS630b-1600 - Mando giratorio prolongado - Hoja de instrucciones.

Accesorios para dispositivo fijo con mando giratorio prolongado

  1. Soportes para montaje horizontal

  2. Empuñadura de maniobra

  3. Módulo de comunicaciones BCM ULP

  4. Equipo auxiliar de señalización ON/OFF OF1 (cableado o inalámbrico)

  5. Equipo auxiliar de señalización ON/OFF OF2 (cableado o inalámbrico)

  6. Equipo auxiliar de señalización ON/OFF OF3 (cableado o inalámbrico)

  7. Equipo auxiliar de señalización de disparo SD (cableado o inalámbrico)

  8. Bobina de apertura MX o bobina de disparo MN

  9. Equipo auxiliar de señalización de disparo por defecto SDE (cableado o inalámbrico)

    Zoom Z1

  10. Terminales auxiliares de control

  11. Contacto de corte anticipado CAO1

  12. Contacto de corte anticipado CAO2

  13. Contacto de cierre anticipado CAF1

  14. Contacto de cierre anticipado CAF2

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.